• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Sistema Bluetooth mesh para um fácil retroajuste

Digitalização simples em sistemas existentes

Com o sistema Bluetooth mesh, você pode avaliar facilmente os dados dos sensores de seu sistema existente em nível de TI. Use as informações obtidas desta forma para aumentar a eficiência da sua instalação sem grandes complexidades de cabeamento.

Até 50 sensores em uma rede mesh

Até 50 conversores IO-Link/Bluetooth comunicam-se criptografados entre si a partir de uma estação base, que é a interface para comunicação bidirecional com o nível da TI. Através da rede mesh criada, que pode estender-se por toda a instalação, até mesmo os pacotes de dados dos sensores mais remotos são transmitidos com segurança e sem fio para a estação base. Os adaptadores podem ser parafusados diretamente sobre o sensor e alimentados com energia através do cabo existente. Dependendo das condições locais, pode haver até 20 metros entre cada nó mesh, de modo que o sistema também pode ser usado em instalações extensas sem problemas.

O caminho sem fio para a Indústria 4.0

Fácil gerenciamento da rede

Você pode gerenciar facilmente a rede mesh através do nosso moneo cloud ou por meio do aplicativo gratuito moneo blue para smartphone. Adicione novos nós, leia os dados ou parametrize os sensores conforme necessário. Consulte o nosso site para obter maiores informações sobre a configuração e gerenciamento da rede mesh, assim como mais detalhes sobre o sistema Bluetooth mesh.