You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi IO-Link
  2. Integrazione del sistema

Integrazione del sistema IO-Link

Cosa è necessario per iniziare con IO-Link?

I primi passi per collegare un master IO-Link ad un computer tramite cavo Ethernet e altre funzioni basilari sono illustrati nella configurazione di base.

Configurazione di base

Semplice parametrizzazione dei sensori

Ogni sensore può essere configurato in modo rapido e semplice con il software moneo configure tramite un PC. È possibile scegliere tra la versione stand-alone gratuita moneo configure free come primo passo verso la parametrizzazione o la licenza del modulo moneo configure a pagamento, che consente un’interazione illimitata con altri moduli moneo". Inoltre è necessario un master a porta singola (es. E30390) o un master Ethernet IO-Link (es. AL1300).

Parametrizzazione

Integrazione rapida del sistema di controllo

Per la comunicazione permanente sul campo, il dispositivo può essere utilizzato con un master di campo in modalità COM (funzionamento IO-Link). Oltre all'hardware, ifm offre anche uno "Startup Package" per l'integrazione dei dati nel PLC.

Collegamento PLC

Facile accesso in applicazioni IIoT

Se si desidera portare i dati anche in un sistema IT, i dati possono essere raccolti con i master di campo, ad esempio, via TCP-IP o MQTT.

Connessione IIoT