• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Karriere
  2. Ausbildung
  3. Berufe und Standorte
  4. Essen

Ausbildung als Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Seit August 2020 heißen Informatikkaufleute "Kaufleute für Digitalisierungsmanagement".

Die Ausbildung ebnet deinen Weg in die IT – und das ganz ohne Informatikstudium.

Du bist begeistert von Digitalisierung, interessierst dich für die Prozesse innerhalb eines Unternehmens und möchtest nach der Schule deiner Leidenschaft im Rahmen einer Ausbildung nachgehen? Dann bist du hier genau richtig!

Was erwartet dich während der Ausbildung?

Von Anfang an geht es darum, deinen Blick für Prozesse zu schärfen, diese kritisch zu analysieren und mögliche Wege der Digitalisierung zur Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse zu identifizieren und umzusetzen:

  • Du durchläufst alle kaufmännischen Bereiche und lernst so die gesamten Prozesse im Unternehmen kennen: Von Wareneingang, über Sperrgutkommissionierung bis hin zur Auftragsabwicklung sowie das Finanz- und Rechnungswesen
  • Deine Heimatabteilung bleibt die IT, wohin du immer wieder zurückkehren wirst und Einblicke in diverse Projekte bekommst und Aufgaben übernimmst wie das Erstellen von Datenbanken und das Umsetzen kleiner Entwicklungen
  • Die Aufgaben in den Abteilungen werden immer entsprechend der schulischen Inhalte angepasst

Einsatzbereiche nach der Ausbildung

Da du in der Ausbildung die vielen Bereiche des Unternehmens kennengelernt hast, bist du nun in der Lage, verschiedene Sichtweisen einzunehmen. Deine Ausbildung hat dich also bestens auf die Vermittlerrolle vorbereitet:

  • Du wirst den Fachbereichen als Schnittstelle bei allen Fragestellungen rund um IT-Themen beratend zur Seite stehen
  • Man lernt nie aus, denn deine Entwicklung geht nach der Ausbildung weiter: Du steigst aktiv in die Projektarbeit ein. Nachdem du zunächst allgemein tiefer in die IT-Themen eingearbeitet wirst, findet schließlich eine Spezialisierung auf einen bestimmten Teilbereich statt
  • Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Sowohl in der Berufsschule, als auch im Unternehmen wird dir alles von Grund auf beigebracht. Also keine Angst, wenn du bisher keine Berührung mit Themen rund um die IT hattest.

Ausbildungsbeginn

September jeden Jahres

Voraussetzungen

Abitur, Fachabitur

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Interesse an

Wirtschaft, Digitalisierung, Mathematik, Informatik etc.

Standorte

Essen

Gestaltung der Ausbildung

4 Wochen im Unternehmen

2 Wochen Berufsschule


Jetzt online bewerben!