- Karriere
- Ausbildung
- Interviews
Interview: Fachinformatiker Systemintegration
Name: Jannik Witsch Alter: 19 Ausbildung als: Fachinformatiker Systemintegration Ausbildungsjahr: 3. Ausbildungsjahr |
Wie bist du auf die ifm aufmerksam geworden?
Ich war auf der Suche nach einem Unternehmen, welches sich mit IT beschäftigt. Daraufhin hat mein Cousin mir ifm empfohlen, woraufhin ich mich für ein Praktikum beworben habe und später für eine Ausbildungsstelle.
Was sind typische Aufgaben eines Systemintegrators?
Die Aufgaben von einem Systemintegrator können sehr unterschiedlich ausfallen. Es kommt vor, dass man Hardware in Notebooks wechseln muss, im Rechenzentrum Server einbaut bzw. wartet oder auch dass man Kabel im Verteilerraum patchen muss. Es kommt immer darauf an, was gerade für den Tag ansteht. So pauschal kann man gar nicht einen typischen Tagesablauf nennen.
Welche Fächer werden in der Berufsschule unterrichtet?
In der Schule werden Fachbezogene Fächer unterrichtet wie z.B. Digital-, Elektro- oder auch Hardwaretechnik. Zudem gibt es auch allgemein-bildende Fächer wie z.B. Deutsch, Englisch oder auch Religion.
Wie ist die Atmosphäre bei den Auszubildenden und dualen Studenten unter sich?
Die Atmosphäre unter den Azubis und Dualos ist sehr gut. Wir verstehen uns alle blendet. Mittags treffen wir uns immer alle gemeinsam in der Küche und speisen zusammen.