- Karriere
- Ausbildung
- Interviews
Interview: Informatikkauffrau
Name: Celine Alter: 25 Ausbildung als: Informatikkauffrau Ausbildungsjahr: 2 Ausbildungsjahr |
Warum hast du dich für eine Ausbildung bei ifm entschieden?
Ich habe bei der ifm vorher schon als Werkstudentin gearbeitet und nur positive Erfahrung mit Kollegen und Vorgesetzten gemacht, sodass ich dort weiterhin gerne arbeiten und ausgebildet werden wollte.
Was sollte man für die Ausbildung bei ifm mitbringen?
Offenheit und Wissbegierde sind wichtige Eigenschaften für eine Ausbildung. Außerdem sollte man gerne im Team zusammenarbeiten, da die Azubis bei ifm auch eigene Projekte leiten dürfen.
Welche Aufgabenbereiche haben dir während Deiner Ausbildung besonders viel Spaß gemacht?
Die Ausbildung ist extrem abwechslungsreich und man bekommt viele Einblicke in die tägliche Arbeit der Kollegen. Gerne arbeite ich auch mit ausländischen Kollegen zusammen.
Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?
Ich denke, dass zu jeder Tätigkeit auch Aufgaben dazu gehören, die man nicht so gerne macht. Das ist ganz normal.
Hattest du während Deiner Ausbildung Zweifel an Deiner Wahl?
Das kann ich klar verneinen.
Was gefällt dir bei ifm besonders gut?
Die ifm unternimmt viel mit den Azubis, stärkt die Teamarbeit untereinander und mir gefällt sehr gut, dass man in den Abteilungen als gleichwertiger Mitarbeiter behandelt wird.
Welche Abteilungen hast du während deiner Ausbildung bei ifm durchlaufen? Durchläufst du bei ifm andere Abteilungen als deine Mitschüler in der Berufsschule?
Neben der IT durchlaufe ich auch alle kaufmännischen Abteilungen bei der ifm. Viele meiner Mitschüler kommen meines Wissens nach nicht so viel im Unternehmen herum wie ich.
Gibt es die Möglichkeit einen Teil der Ausbildung bei ifm im Ausland zu verbringen?
Nein, diese Möglichkeit gibt es in Essen nicht, wobei man auch als Azubi mit vielen ausländischen Kollegen zusammenarbeitet.
Wie hat man dich als Azubi bei ifm behandelt? Wie war die Betreuung bei ifm?
Ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt, es gibt feste Ansprechpartner, an die man sich immer wenden kann. Auch wenn es sich mal um eine private Angelegenheit handelt, bekommt man immer ein offenes Ohr.
Wie ist die Atmosphäre bei den Auszubildenden unter sich?
Die ifm fördert aktiv, dass die Azubis sich untereinander gut verstehen, es gibt immer mal wieder gemeinsame Grillabende oder kleinere Dienstreisen. Die Azubis betreuen mehrere kleine Projekte wie z.B. die alljährliche Weihnachtsspendenaktion.