Unità di programmazione e visualizzazione per sensori IO-Link e EPS.
 
 

 
Messa in funzione più rapida tramite duplicazione dei record di parametri
  • Uso semplice e rapido.
  • Indicazione locale dei valori misurati.
  • Indicazione nelle unità di pressione nazionali (bar/mbar, kPa/MPa, psi).
  • Funzionamento permanente e orientato alle esigenze.
  • Idoneo per l'impiego insieme a sensori IO-Link.

I vantaggi dell'unità di programmazione e visualizzazione
Con l'unità di programmazione e visualizzazione PP2001 è possibile parametrizzare e analizzare comodamente a distanza i sensori che utilizzano IO-Link o il protocollo EPS per la comunicazione (es. PP7xxx). Il display a LED ben visibile, con 10 segmenti e 4 posizioni, indica continuamente o se necessario l'attuale pressione del sistema nelle unità nazionali. Una memoria integrata contiene il record di dati, attualmente utilizzato, del sensore collegato. Se necessario è possibile richiamare e modificare tale record di dati mediante la guida menu ben strutturata. Ciò permette la programmazione in serie di un qualsiasi numero di sensori ottenendo così un vantaggio temporale ed economico.


PP2001 - Unità di programmazione e visualizzazione per sensori IO-Link e EPS


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 221 kB).