Hoje é o futuro, amanhã a realidade. Começou o futuro da visão industrial.
 
 

 
Com o efector pmd 3d, a ifm electronic entra na próxima dimensão da optoelectrónica. O efector pmd 3d é o primeiro sensor 3D industrial, que, de uma só vez, detecta objectos de modo espacial.
A tecnologia PMD premiada possibilita a avaliação de características geométricas como, por exemplo, volume, distância, nível de enchimento ou medidas de superfície.
  • Volume – Volume
    Independentemente da distância entre o sensor e o objecto o volume é determinado por meio da vista de cima.
    Campo de aplicação: Controlo do estado de enchimento de embalagem através do volume.
  • Distance – Distância
    Com o sensor 3D, a medição de distâncias para superfícies irregulares já não é problema – uma alternativa inteligente à medição por ultra-sons!
    Campo de aplicação: Estado de enchimento de prateleiras
  • Level – Nível de enchimento
    Através de um fundo e área de observação definidos é possível definir níveis de enchimento.
    Campo de aplicação: Medição do nível de enchimento de produtos a granel como cereais ou granulados em silos.

Utilização de tecnologia PMD inovadora.

O efector pmd 3d baseia-se na tecnologia da medição Time of Flight (TOF). O destaque: a medição TOF e a avaliação estão integradas num único chip. As dimensões da caixa de sensor extraordinariamente compacta são de apenas 60 x 42 x 35 mm.

A resolução do sensor é de 64 x 48 pixels. Cada pixel desta matriz avalia, em especial, a distância até ao objecto. Deste modo, obtêm-se 3072 valores de distância em simultâneo. A figura do objecto na matriz e os respectivos valores de distância correspondem a uma imagem 3D. A partir destes valores são obtidas as características geométricas do objecto.