Concurso “365 locais no país das ideias”
 
 

 
Schokoladenmuseum Köln GmbH
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln

“365 locais no país das ideias” é um projecto da iniciativa "Alemanha - País das ideias".

A ideia "Sensores de fazer derreter" da ifm electronic e do Museu do Chocolate de Colónia convenceu o júri, que premiou ambas as empresas com o atributo “Local preferido no país das ideias 2007”.




O senhor Felix von Schmeling, director da Deutsche Bank e patrocinador principal entrega a condecoração do Presidente da República Federal Horst Köhler à senhora directora do Museu Maria Mrachacz e ao Senhor Martin Buck, Gerente da ifm electronic gmbh.

O concurso nacional "365 locais na terra das ideias" é uma das iniciativas locais do Governo Federal e da economia alemã que, devido ao enorme sucesso de 2006, voltou a ter lugar em 2007 tendo o Deutsche Bank como parceiro de projectos exclusivo. Esta causa é apadrinhada pelo Presidente da República Federal Horst Köhler.
Os estabelecimentos públicos ou privados, instituições, empresas ou institutos de investigação que optaram pela inovação e engenho, puderam candidatar-se até Novembro de 2006 como “Local das ideias”.

Que cheiro tem o chocolate líquido? Como é, quando pequenas tabletes de chocolate são embaladas e, como é feito o derretimento característico?
É o que os visitantes do museu do chocolate podem ver em Colónia – usando todos os cinco sentidos. Dois andares onde pode ver, cheirar, saborear, ouvir e sentir, como a partir do grão de cacau se faz uma tablete de chocolate. O facto dos sensores ifm serem aplicados em muitos processos de produção, é para os visitantes tudo menos aborrecido:
Eles vêem, como os sensores ópticos ajudam a embalar as tabletes, como os sensores de diagnóstico ouvem o accionamento do esmagador-malaxador em movimento e como os sensores cilíndricos sentem a função dos cilindros de barras de tracção na estação de trufas. Com mais de 4500 visitas guiadas por ano, o Museu do Chocolate de Colónia consegue combinar o chocolate aromático e a mais moderna tecnologia proporcionando toda uma experiência para os sentidos.




Um novo prazer para os sentidos:
No dia 22.05.2007 a ifm electronic e o Museu do Chocolate foram “um local de destaque no país das ideias”! A entrega dos quadros de honra e dos certificados, na presença de todos os representantes da imprensa, realizou-se no dia 10.05.2007 no Museu do Chocolate em Colónia.

Alemanha – País das ideias
Museu do Chocolate de Colónia