датчики позиционирования и обнаружения объектов
Optimum cylinder sensors for short-stroke cylinders. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом M12 ecolink – для пищевой промышленности Компактный датчик измерения расстояния Миниатюрные датчики с максимальной мощностью Экономия времени благодаря инновационному Дачик серии О4 - большой брат дачика серии О5 Камерная система O2M для транспортной техники. Емкостные датчики приводятся в действие простым Датчики для цилиндров с C-пазом и возможностью Реле безопасности для защиты персонала и оборудования. объектный датчик efector dualis Индукт. датчики/прямоугольное исполнение Новый универсальный фотоэлемент Archive
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Automation package for rising stem valves.
 
 

 
Position feedback for single-seat and double-seat valves.
  • Sensor, adapter and actuating element: all in one set.
  • Reliable fixing even in case of strong vibration in the plant.
  • 80 mm stroke monitoring with 3 programmable switching outputs.
  • Switch point programming via teach pushbuttons and LED feedback.


Installation
This set contains all that is required for automating a rising stem valve. The items supplied cover the rising stem valve sensor, adapter and the actuating element of stainless steel. Quick installation of the adapter and easy switch point teaching by pressing a pushbutton on the sensor reduce the set-up time.

Resistant to vibration
As a result of the optimum distribution of force at the interface from the sensor to the adapter and the adapteractuator transition this system is insensitive to mechanical stress such as vibration.

ZZ0214 - Connection cable 0.3 m pigtail / output function 3 switching outputs, programmable, PNP

Further information: Bulletin (PDF file 305 kB).