Le capteur de débit à ultrasons SU Puresonic
Assurer la qualité du process de manière simple et durable
Le SU Puresonic détecte les débits avec une grande précision. Grâce à la technologie à ultrasons, cela vaut également pour l’eau ultrapure comme celle produite par les installations d’osmose inverse. En combinaison avec le capteur de conductivité LDL101, il est possible d’établir un contrôle de qualité fiable dans le process de filtration.
Tube de mesure robuste sans éléments intégrés
Le tube de mesure du SU Puresonic est fabriqué en acier inox et est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.
La maintenance préventive conditionnelle en toute simplicité
Équipé d’IO-Link et d’une LED d’état bien visible, le SU Puresonic offre tout pour une surveillance permanente de la qualité du process. Il est ainsi possible de lire rapidement l’état de la qualité du signal, tant au niveau informatique que sur le terrain. Si elle diminue, cela peut indiquer une augmentation de la densité des particules ou des dépôts à la paroi intérieure du tube.