• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

O caminho sem fio para a Indústria 4.0

Nunca foi tão importante recolher e usar dados relevantes. Somente com uma visão ideal das máquinas, instalações e agregados, você tomará as decisões corretas para seu planejamento de manutenção, controle de produção e medidas de otimização. Com a comunicação sem fio por meio do Bluetooth mesh, você economiza tempo valioso na conexão e integração.

Possibilidades com o Bluetooth mesh

O caminho sem fio para a Indústria 4.0
O Bluetooth mesh permite retrofitar instalações existentes, preparando o terreno para a Indústria 4.0 e criando uma nova via de comunicação. E tudo isso sem novas instalações de cabos e sem interferir no controlador.
Integração de até 50 dispositivos
Até 50 dispositivos IO-Link podem ser integrados em um sistema Bluetooth mesh. Assim, você pode dimensionar o sistema para a sua aplicação mesmo após a instalação inicial.
Aproveitamento e avaliação dos dados de sensores na IIoT
Os dados dos sensores podem ser facilmente lidos (MQTT/JSON) com Bluetooth mesh e processados em uma aplicação IIoT. Nossa plataforma moneo de IIoT é particularmente adequada para isso. A integração é simples e rápida sem código – plug and work.
Segurança de dados
Uma senha garante a segurança dos seus dados.
  1. Sensores e atuadores
  2. Conversor Bluetooth mesh
  3. CLP (opcional, o cabeamento existente é mantido)
  4. Estação base Bluetooth mesh
  5. Aplicações IIoT

Componentes do sistema Bluetooth mesh

O sistema Bluetooth mesh é composto por até 50 adaptadores Bluetooth que podem ser pareados com uma estação base. Os adaptadores são conectados a sensores IO-Link (independente do fabricante) e transmitem os dados do processo via Bluetooth para a estação base. Se a estação base estiver fora do alcance de um adaptador, um ou mais adaptadores atuam como intermediários e transmitem as informações. A base em si disponibiliza os dados do sensor para os sistemas IIoT subsequentes através do ifm IoT-Core e MQTT/JSON.

Por exemplo, a plataforma IIoT ifm moneo. Neste ponto, você pode integrar a estação base facilmente com alguns cliques e armazenar, analisar e processar os dados recebidos. Você tem a máxima flexibilidade e pode dimensionar o sistema conforme necessário.

E não se esqueça: Os dados pré-processados podem ser passados para sistemas de nuvem com os conectores apropriados a partir de moneo ou via MQTT e OPC UA.

É bom saber: Em um retrofit, o sinal SIO do sensor é passado inalterado para o controlador.

Integração do Bluetooth mesh

Use Cases (aplicações de sucesso)

Retrofit rápido para monitoramento eficiente de energia

Na fabricação de produtos de cuidados pessoais, um cliente utiliza sensores de fluxo do tipo SD da ifm em diferentes partes da instalação para monitorar o consumo de ar comprimido. A avaliação subsequente ajuda a identificar vazamentos ou desgaste do compressor prematuramente, tomar medidas e, assim, economizar dinheiro.

O sistema Bluetooth mesh foi usado para a integração subsequente dos sensores amplamente distribuídos na IIoT. Isso reduziu enormemente o esforço necessário para o retrofit: em vez de conectar os sensores à camada de TI ao longo de longas distâncias de cabos (mais de 30 metros), o cliente apenas precisou conectar os adaptadores Bluetooth aos sensores IO-Link e parear os adaptadores com a estação base. Esta transmite os dados para serem analisados pela plataforma IIoT moneo antes de os resultados serem entregues ao sistema de gerenciamento de energia.

A saúde da instalação sob controle

Para monitorar continuamente o estado de grandes ventiladores, um cliente da indústria automobilística registra valores de vibração e o progresso da temperatura usando sensores da ifm. Ambas as medidas servem como base para tirar conclusões confiáveis sobre a necessidade de manutenção dos ventiladores. Para isso, os dados são avaliados na plataforma IIoT moneo da ifm. Com a ajuda das informações assim obtidas, danos iminentes podem ser identificados precocemente e falhas podem ser prevenidas. Além disso, a manutenção necessária pode ser planejada de tal forma a reduzir ao mínimo os períodos de parada das instalações.

O sistema Bluetooth mesh é usado para integrar os sensores ao nível da IIoT. Graças ao baixo esforço, o cliente foi capaz de realizar a implementação por conta própria. Paradas prolongadas, instalações de cabos complexas e custos adicionais para prestadores de serviços externos foram evitados.

Bluetooth mesh para monitoramento temporário e fácil

Um cliente da indústria de alimentos queria capturar e avaliar digitalmente de forma flexível e temporária a descarga de separadores e as consequentes ondas de pressão. A solução deveria ser implementada de forma simples e rápida a fim de conectar facilmente os pontos de medição variáveis à camada IIoT pelo tempo necessário para coleta de dados.

O uso do Bluetooth mesh atende às exigências do cliente em todos os aspectos. O adaptador Bluetooth pode ser parafusado de forma flexível no ponto de medição desejado e, em seguida, os valores do processo podem ser transferidos via MQTT/JSON para a aplicação IIoT e convertidos em informações. A necessidade de nova instalação de cabos é eliminada.

Depois que o cliente teve as primeiras experiências positivas e se convenceu do valor agregado da coleta de dados digital sem fio, o sistema agora será expandido para incluir mais pontos de medição. Estes, então, transmitirão permanentemente seus dados via Bluetooth mesh para o nível IIoT.

Bons motivos para a Indústria 4.0

Quando o Bluetooth mesh é o sistema certo?

Bluetooth mesh é o sistema certo se você deseja atualizar sua instalação existente equipada com sensores IO-Link e aproveitar os benefícios da Indústria 4.0. Na prática, isso significa capturar dados de processo, avaliá-los com o auxílio de software no nível de TI e, a partir disso, obter informações relevantes para a otimização do processo. Graças à tecnologia Bluetooth, isso pode ser feito sem a necessidade de mais cabos e sem interferir na comunicação entre o sensor e o controlador.

Perguntas frequentes (FAQ)

moneo blue: o aplicativo

O aplicativo para a parametrização e o diagnóstico de dispositivos IO-Link na produção usando um smartphone