Sensor de caudal ultrasónico SU Puresonic
Garantizar la calidad del proceso de forma sencilla y permanente
El SU Puresonic detecta caudales con gran precisión. Gracias a la tecnología ultrasónica, esto también es aplicable al agua ultrapura, como la que se produce en las plantas de ósmosis inversa. En combinación con el sensor de conductividad LDL101, es posible establecer un control de calidad fiable en el proceso de filtración.
Tubo de medición robusto sin componentes internos
El tubo de medición del SU Puresonic está fabricado en acero inoxidable y carece en su interior de componentes de medición, juntas y piezas móviles. Esto significa que los fallos causados por daños, fugas y obstrucciones quedan ya de por sí excluidos, al igual que una posible caída de presión por características estructurales.
Monitorización de condiciones simplificada
Equipado con IO-Link y un LED de estado claramente visible, el SU Puresonic tiene todo lo necesario para la monitorización permanente de la calidad del proceso. De este modo, el estado de la calidad de la señal puede leerse rápidamente tanto en el nivel informático como in situ. Si la calidad de la señal disminuye, puede ser un indicio de un aumento de la densidad de partículas o de adherencias en la pared interior de la tubería.