You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Scania: protección automatizada de las máquinas

Ingeniería mecánica
Máquina herramienta
Monitoring and maintenance
Mantenimiento en tiempo real Monitorización de condiciones Mantenimiento predictivo Rendimiento de máquinas
Informe de aplicación

La unidad de evaluación VSE10 procesa las señales de vibración de hasta cuatro sensores.

Protección de las máquinas herramienta gracias a la supervisión de vibraciones

Los sensores se emplean en la fabricación de motores para evitar paradas imprevistas en la producción. Estos sensores supervisan permanentemente el estado de las máquinas y las instalaciones. Si en algún momento se superan los valores límite, se envía automáticamente un mensaje al personal de mantenimiento o, en situaciones críticas, incluso puede llegar a detenerse automáticamente la máquina para evitar daños.

Utilizamos, por ejemplo, sensores de caudal, sensores de vibración y sensores de nivel, así como detectores inductivos, para poder realizar un seguimiento de nuestras instalaciones de producción. Además, gracias a los datos de los sensores, podemos detectar en una fase temprana cuándo es necesario realizar el mantenimiento de una máquina o de un determinado componente de la instalación. Esta información también es muy útil para la optimización de los procesos.

Robert Bergkvist Ingeniero de automatización responsable de tecnologías informáticas y de automatización en Scania

Acerca de Scania

El fabricante de vehículos sueco Scania es uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales, autobuses y motores marinos e industriales. En su planta próxima a Estocolmo producen sus potentes motores para camiones y autobuses, así como otros componentes. Aquí es donde los sensores se encargan de la supervisión de la producción automatizada.

Acerca de Scania

El fabricante de vehículos sueco Scania es uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales, autobuses y motores marinos e industriales. En su planta próxima a Estocolmo producen sus potentes motores para camiones y autobuses, así como otros componentes. Aquí es donde los sensores se encargan de la supervisión de la producción automatizada.

Potente bloque motor V8 de Scania

Ejemplo de diagnóstico en una máquina herramienta

En Scania se utilizan innumerables máquinas herramienta. Los cabezales de fresado cortan bloques de metal “como si fuera mantequilla” a velocidades inimaginables, las herramientas de torno forman ejes con una precisión micrométrica y las brocas perforan orificios con extrema exactitud. Todos estos pasos de trabajo se realizan de forma totalmente automática mediante máquinas de fresado y torneado controladas por ordenador. De este modo, es posible conformar piezas a gran velocidad como, por ejemplo, culatas o ejes de motores.

Para cumplir con las altas exigencias de calidad, es importante que no surjan errores ni averías durante el procesamiento de las piezas de trabajo en las máquinas herramienta. Debido a la elevada velocidad de procesamiento y las fuerzas que intervienen en el proceso, se requieren sistemas de diagnóstico de reacción rápida que detecten inmediatamente cualquier daño en la herramienta o colisiones durante el procesamiento, de modo que se puedan evitar daños tanto en la máquina como en la pieza de trabajo. Un diagnóstico continuo de las vibraciones ha demostrado ser el mejor método de limitación de daños para estos casos.

Pequeños errores, pero de gran impacto

Apenas es perceptible la fuerza excepcional que deben ejercer los cabezales de fresado durante el procesamiento para abrirse camino a través del material a velocidades extremas, aparentemente sin esfuerzo. Sin embargo, los requisitos que se exigen a estas herramientas son enormes.

A pesar de la máxima calidad del material, ningún usuario está protegido contra una posible rotura de las herramientas durante el procesamiento. Hasta el mínimo defecto mecánico tiene consecuencias de gran alcance si se produce durante el procesamiento. Por ejemplo, la rotura de un diente del cabezal de fresado puede dañar la pieza de trabajo y dejarla inservible. Cuando se trabaja en piezas complejas, como un bloque motor, los daños causados pueden resultar muy costosos. No solo el valioso componente se vuelve inservible, sino que además no se puede cumplir con el número de piezas requerido. El proceso de fabricación se vería gravemente afectado.

Las vibraciones inusuales indican errores en las herramientas

Por eso, Scania equipa sus máquinas herramienta con un sistema automático de detección de errores. La pieza central de este sistema es un sensor de vibración altamente sensible y extremadamente fiable del especialista en tecnología de sensores ifm electronic.

“Controlamos las vibraciones en los husillos del motor para poder reemplazarlos a tiempo en caso de rotura. El software de diagnóstico también nos indica el estado de los husillos y nos informa de la necesidad de ajustar los parámetros del proceso ", dice Robert Bergkvist.

Así, con la ayuda de los datos de los sensores, el proceso de producción puede alcanzar su máxima eficiencia sin riesgo de que se produzcan condiciones críticas en la máquina debido, por ejemplo, a un avance demasiado rápido de la herramienta de torno.

Esto se logra gracias al sensor de vibración compacto VSA de ifm, que se enrosca firmemente a la carcasa del cabezal del husillo. Aquí registra continuamente el comportamiento de las vibraciones durante el proceso de mecanizado. La sensibilidad es tan alta que este acelerómetro micromecánico es capaz de detectar hasta el más mínimo desequilibrio que se produzca por la rotura de un diente de un cabezal de fresado de tamaño milimétrico debido al desequilibrio que se genera. Asimismo, cualquier cambio en las fuerzas de corte, por ejemplo, debido a brocas desafiladas o por una obstrucción por virutas, también se detecta como consecuencia de la alteración del comportamiento vibratorio y se comunica al operario.

A cada herramienta se le pueden asignar varios límites de tolerancia específicos, por ejemplo, un umbral de aviso o de desconexión. En este último caso, el husillo giratorio de la herramienta se detiene mediante el comando "Parada de avance del husillo" para permitir un corte libre. De esta forma, se evita eficazmente que se produzcan daños en la valiosa pieza de trabajo.

Detección de colisiones

Otra función de la supervisión de vibraciones es la detección de colisiones. En la producción en serie, el proceso completo de fresado, torneado y taladrado se suele comprobar mediante una simulación. De este modo, las posibles colisiones de la herramienta y la pieza de trabajo relacionadas con el proceso pueden detectarse de forma fiable y tenerse en cuenta en la programación. No obstante, un pequeño descuido en la programación puede provocar colisiones entre la herramienta y la pieza de trabajo u otras partes de la máquina, especialmente en la fabricación de piezas individuales. En estos casos, la máquina se detendrá en el menor tiempo posible para minimizar los daños en la máquina y la pieza de trabajo.

Máquina herramienta de 5 ejes para tornear, taladrar y fresar grandes bloques de metal.

Supervisión de los rodamientos del husillo

Otra función de protección que ofrece el diagnóstico de vibraciones es la monitorización de condiciones del propio husillo. El comportamiento vibratorio del rodamiento se mide en una carrera de referencia y se guarda como un "valor aceptable". Un comportamiento inusual de las vibraciones desvela la presencia de desgaste en los rodamientos de la compleja mecánica del husillo. Si se superan los valores de tolerancia configurables, se emitirá un mensaje de error. Esto garantiza una monitorización permanente de las condiciones, lo que proporciona al operador aún más seguridad.

Cómo funciona el diagnóstico de vibraciones

El sensor de vibración VSA de ifm es un acelerómetro micromecánico. Este sensor detecta continuamente las vibraciones en las superficies no rotatorias de la máquina.

Se conecta a la unidad de evaluación VSE correspondiente, que evalúa las señales de hasta cuatro sensores de vibración y las envía directamente al sistema de control de la máquina. De este modo, es posible una integración sencilla y estable.

En el sistema de control de la máquina, se pueden establecer valores límite de detección de vibraciones y colisiones para cada herramienta. Para una determinación previa de estos valores, se ejecuta un programa en el modo de aprendizaje. Mediante este programa, los datos de vibraciones de cada herramienta se almacenan en el sistema de control y se les asigna valores de tolerancia configurables. Es posible realizar un ajuste detallado del valor límite para cada tipo de corte.

La superación de estos valores de tolerancia durante el procesamiento se interpreta como un error y, en función de la amplitud de la vibración, generará un mensaje de advertencia o incluso la parada del procesamiento.

Acelerómetro micromecánico tipo VSA para enroscar en el accionamiento giratorio del soporte.

Conclusión

Ya sea una rotura de la herramienta, una colisión o daños en los rodamientos: la monitorización del proceso mediante un diagnóstico de vibraciones no puede evitar estas situaciones. Sin embargo, la parada de la máquina sí ayudará de forma eficaz a evitar la propagación del daño y, por lo tanto, otros daños en la pieza de trabajo o en la máquina. Los fallos incipientes también son detectados por el diagnóstico continuo de las vibraciones y comunicados al personal de mantenimiento mediante un mensaje de advertencia. De este modo, se garantiza una utilización eficiente de la máquina al tiempo que se maximiza su protección.

Descargar informe de aplicación (PDF)
¿Cuál es su éxito con ifm?

¿Ha implementado alguna aplicación interesante con hardware o software de ifm? ¿Cómo contribuyen nuestros sensores a optimizar sus procesos? ¡Cuéntenos! Estaremos encantados de presentar su solución y mostrar su saber hacer a un amplio público, por supuesto de forma gratuita.

Las últimas historias de éxito

Los inspiradores informes de aplicación, casos prácticos y vídeos de aplicación de todas las industrias muestran cómo nuestros clientes logran ahorrar costes gracias a las soluciones de ifm. Asimismo, en muchos casos se puede aumentar la eficiencia y la funcionalidad de las máquinas.