• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Veltins: control inteligente de válvulas en el circuito secundario

Industria alimentaria
Bebidas Cerveza
Envasado y embalaje
Logística
Informe de aplicación

La fábrica de cerveza C. & A. Veltins confía en el sensor para válvulas MVQ de ifm

Tradición transformada en modernidad: así podrían resumirse los casi 200 años de historia y desarrollo de la cervecera alemana C.& A. Veltins, con sede en Grevenstein (Alemania). De fábrica rural de cerveza ha pasado a ser una de las mayores y más modernas cerveceras privadas de Europa, con una producción anual de más de 3,36 millones de hectolitros.

Ya sea por la electricidad, las innovaciones en la tecnología de elaboración y embotellado de cerveza o la instalación de su propia planta depuradora: a lo largo de toda su historia, la fábrica de cerveza C. & A. Veltins ha abierto nuevos caminos, ha establecido un referente en el sector y se ha dedicado a la gestión sostenible de los recursos naturales, sobre todo del agua de manantial que nace en las inmediaciones de la fábrica.

Para la fábrica de cerveza C. & A. Veltins, el MVQ es una auténtica ventaja si tenemos en cuenta nuestro objetivo de desperdiciar la menor cantidad de agua posible.

Peter Peschmann Director general de tecnología en Veltins

Acerca de la fábrica de cerveza C. & A. Veltins

En 1824, una pequeña fábrica rural de cerveza en Grevenstein (Alemania) empezó a fabricar cerveza según la Ley de Pureza alemana. Más de 190 años después, allí se alza la fábrica de cerveza C. & A. Veltins, una de las empresas cerveceras privadas más modernas de Europa.

Para la fábrica de cerveza C. & A. Veltins, el MVQ es una auténtica ventaja si tenemos en cuenta nuestro objetivo de desperdiciar la menor cantidad de agua posible.

Peter Peschmann Director general de tecnología en Veltins

Acerca de la fábrica de cerveza C. & A. Veltins

En 1824, una pequeña fábrica rural de cerveza en Grevenstein (Alemania) empezó a fabricar cerveza según la Ley de Pureza alemana. Más de 190 años después, allí se alza la fábrica de cerveza C. & A. Veltins, una de las empresas cerveceras privadas más modernas de Europa.

Control preciso de los procesos de regulación de temperatura

Esta agua de manantial no solo se utiliza para el propio proceso de elaboración de la cerveza, sino también como medio de calentamiento y refrigeración, como explica Peter Peschmann, director de tecnología de la fábrica de cerveza C. & A. Veltins. "Siempre que es necesario el calentamiento o el enfriamiento de nuestros productos en el proceso de producción, utilizamos agua para regular la temperatura. Un circuito secundario se encarga de ajustar la temperatura adecuada del agua, mientras que unas válvulas controlan la entrada y la salida. Para alcanzar y mantener un nivel de calidad elevado, así como para minimizar al máximo la cantidad de productos descartados, se requiere un control preciso y fiable de este flujo de agua de forma permanente. Para ello, a su vez, es de gran importancia el correcto funcionamiento de las válvulas".

Fácil manejo, calidad robusta y datos precisos

Hasta ahora, cada válvula de mariposa se controlaba de forma convencional con dos iniciadores a fin de determinar la posición de la mariposa. Estos iniciadores enviaban una señal de conmutación al sistema de control con la que indicaban si la válvula estaba abierta o cerrada.

"Además de la complejidad del cableado doble, también sufríamos fallos frecuentes con este método, especialmente en los conductos de agua caliente, pues los detectores inductivos utilizados, que aún procedían de otro fabricante, no podían soportar una temperatura tan elevada a largo plazo", comenta el director de tecnología Peter Peschmann.

Ahora se ha empezado a utilizar el sensor para válvulas MVQ del especialista en automatización ifm como una alternativa fiable y fácil de usar. Este sensor se monta en el eje de rotación de la válvula giratoria. Aquí registra de manera continua la posición exacta de la válvula de mariposa y comunica esta información al sistema de control mediante una señal analógica, o bien información aún más detallada sobre el diagnóstico a través del protocolo de comunicación digital IO-Link. Por ejemplo, el sensor es capaz de detectar la ralentización de los tiempos de movimiento de la mariposa o las posiciones finales que no se alcanzan al 100% debido a fallos como depósitos o desgaste. Además, puede enviar estas señales hacia el PLC y el nivel de IT, así como mostrarlas in situ mediante indicadores LED. Los puntos de conmutación ajustables libremente permiten una fácil integración en el programa de control.

Una mínima pérdida: una auténtica ventaja

"Gracias a la visualización precisa del ángulo y de los tiempos de movimiento a través de IO-Link, podemos detectar la presencia de depósitos en una fase temprana y, por tanto, planificar de forma óptima el mantenimiento de la mariposa", afirma Peter Peschmann. De hecho, la empresa ya disfruta de los beneficios de la detección y visualización de la más mínima apertura de las válvulas en un caso específico.

"Teníamos una pérdida de agua en el circuito que no podíamos localizar porque nuestras tuberías más grandes no disponen de mirillas. Gracias al MVQ, descubrimos que una de las válvulas ya no cerraba completamente. La reparación temprana de la válvula solucionó esta fuga indeseada de agua. Esto demuestra las posibilidades y el potencial que ofrece un control preciso de las válvulas. Para la fábrica de cerveza C. & A. Veltins, el MVQ es una auténtica ventaja si tenemos en cuenta nuestro objetivo de desperdiciar la menor cantidad de agua posible".

El estado: un asunto claro

La clara indicación del estado actual de la válvula mediante el indicador LED multicolor de gran visibilidad del MVQ fue uno de los argumentos decisivos para que Veltins instalara gradualmente este sensor en cada una de las válvulas giratorias de los circuitos de refrigeración y calefacción que se emplean en el proceso de elaboración de cerveza y de embotellado.

"La clara indicación del estado, la carcasa cerrada, la sencilla instalación, que tan solo requiere un cable estándar M12 sin apantallar, así como la posibilidad de registrar la información completa de los sensores en el nivel de IT de forma centralizada, son las claras ventajas que nos aporta el sensor", explica Peter Peschmann, director de tecnología de Veltins.

Cooperación de confianza desde hace más de diez años

En la fábrica de cerveza C. & A. Veltins se utilizan actualmente unos 40 sensores de válvulas de ifm, en parte en modo analógico y en parte con conexión IO-Link.

"Estamos convencidos del valor añadido de IO-Link para aumentar la disponibilidad de la instalación", afirma Peter Peschmann. Incluso antes de utilizar el MVQ, ya se implementaron con éxito los primeros proyectos de control de vibraciones en accionamientos. "Llevamos más de diez años trabajando con ifm. Y nos sentimos plenamente satisfechos de esta cooperación tanto por la calidad y la practicidad de los productos como por su apoyo y asesoramiento competente y fiable a lo largo del proceso de mejora de nuestras soluciones de automatización".

Un hombre comprueba una botella de cerveza en la cinta transportadora

Lúpulo, malta y agua: los ingredientes de una Pilsen clásica. Para lograr un buen sabor, también es necesario un control preciso de la temperatura durante el proceso de elaboración de la cerveza.

Sensores de ifm en válvulas para tuberías con LED rojo iluminado

Conclusión

Con productos de alta calidad y el asesoramiento técnico de ifm, la fábrica de cerveza C. & A. Veltins puede garantizar el funcionamiento fiable de los circuitos de calefacción y refrigeración, así como diseñar soluciones de automatización sostenibles y preparadas para el futuro.

Descargar ahora el informe de aplicación
¿Cuál es su éxito con ifm?

¿Ha implementado alguna aplicación interesante con hardware o software de ifm? ¿Cómo contribuyen nuestros sensores a optimizar sus procesos? ¡Cuéntenos! Estaremos encantados de presentar su aplicación a un amplio público, por supuesto de forma gratuita.

Las últimas historias de éxito

Los inspiradores informes de aplicación, casos prácticos y vídeos de aplicación de todas las industrias muestran cómo nuestros clientes logran ahorrar costes gracias a las soluciones de ifm. Asimismo, en muchos casos se puede aumentar la eficiencia y la funcionalidad de las máquinas.