You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Lösungen für die industrielle Fischzucht

Fishes in the water

Was sind die Herausforderungen bei der Überwachung von Aquakulturprozessen?

Die intensive Fischzucht erfordert stets eine genaue Überwachung und Kontrolle des Produktionsprozesses, um optimale Bedingungen für Fische und Muscheln zu schaffen. Ausfälle von Geräten können leicht zu einer Beeinträchtigung des Wohlergehens der Bestände und damit zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Die Möglichkeit, diese Geräte in Echtzeit zu überwachen und Alarme bei Problemen auszugeben, ist für die Sicherung des Betriebs unerlässlich.

Die Aufrechterhaltung einer perfekten und stabilen Wassertemperatur, des Wasserstandes und des Sauerstoffgehalts in den Kreislaufsystemen der Aquakultur ist äußerst wichtig, da die Wachstumsrate und die Gesundheit der Tiere direkt mit diesen Werten zusammenhängen. Ein Wärmetauscher für Luft kann die Energie der ausströmenden Luft nutzen und auf die einströmende Luft übertragen, wodurch der Heizbedarf erheblich gesenkt wird.

Welche Lösung bietet ifm an?

Echtzeitwartung

ifm-Sensoren überwachen und melden den Zustand des Systems, um den Benutzer zu informieren, bevor ungeplante Stillstände den gesamten Anlagenbetrieb beeinträchtigen.

Energieeffizienz

Stabile Bedingungen tragen dazu bei, die Kosten für Wasser, Sauerstoff und Energie zu senken und die Futterverwertung (Feed Conversion Ratio: FCR) für den Betreiber zu optimieren.

Prozess-Optimierung

Für die dauerhafte Sicherheit eines Prozesses mit vielen komplexen Stufen bietet ifm Sensoren, Anschlusssysteme und Steuerungskomponenten.

Wie kann man die richtige Menge und die beste Qualität des Futtersystems sicherstellen?

Mit einer zuverlässigen Füllstandskontrolle der Silos, einem präzisen Druckkontrollsystem und der richtigen Position der Schieber kann ifm den Betrieb der Anlage verbessern. Über industrielle Ethernet-Module mit IO-Link-Schnittstelle können alle Sensorinformationen einschließlich Diagnosedaten digital und verlustfrei an die SPS übertragen werden.

Das Produktsortiment umfasst Schnittstellen zu Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus oder AS-Interface. Durch die einfache Verwendung von "Plug & Play"-M12-Verbindungskabeln, die für die Lebensmittelindustrie zugelassen und gemäß IP69K geschützt sind, lässt sich das System leicht zusammenbauen und warten.

Wie kann man die Wasseraufbereitung sicherstellen?

Die Kontrolle des Sauerstoffgehalts und -drucks im Speece-Kegel ist für den Prozess von grundlegender Bedeutung, ebenso wie der Wasserstand im Viehtank. Die Leitfähigkeit des Tankwassers ist ebenfalls eine wichtige Variable in diesem Prozess. Erfassen der Leitfähigkeit und Konzentration verschiedener Medien, z. B. zur Unterscheidung zwischen Reinigungsmitteln, Spülwasser und Tankwasser. Damit ist es nicht nur möglich, die Qualität ständig zu überwachen, sondern auch die Verschwendung von Chemikalien und Spülwasser zu reduzieren.

Wie lässt sich der ordnungsgemäße Betrieb von Pumpen im Prozess sicherstellen?

Systeme zur Schwingungsüberwachung dienen zur zustandsorientierten Instandhaltung von Maschinen und Anlagen.

Die kontinuierliche Überwachung von Schwingungen, die durch Kavitation oder mechanische Fehler verursacht werden, die Kontrolle von Wasserdruckspitzen, die zu Rohrbrüchen führen, und die Vermeidung von Wassermangel in Hydraulikkreisen können dazu beitragen, Maschinenschäden rechtzeitig zu erkennen und kostspielige Folgeschäden zu vermeiden.