You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

SFI Shop Floor Integration

SFI steht für Shop Floor Integration und damit für das primäre Ziel, IoT-Daten aus Anlagen in ERP-Prozesse zu integrieren. Neben Instandhaltungsprozessen können das Supply-Chain-Prozesse, oder nahezu beliebige Kundenprozesse sein. SFI ist nicht nur eine technische Schnittstelle, sondern ein Logik-Template mit Out-Of-The-Box-Funktionalität für ausgewählte Prozesse. Die Shop Floor Integration-Lösung benötigt eine vorgelagerte IIoT-Plattform (z.B. moneo), die SFI mit Events und Prozesswerten (z.B. Grenzwertverletzungen) versorgt.

SFI steht als Add-On für die SAP ERPs R/3 und S4/HANA zur Verfügung und ist damit als Software komplett in diese Systeme integriert. Voraussetzung ist dabei das SAP PM-Modul für den Bereich der Instandhaltung.

SFI Shop Floor Integration

SFI Shop Floor Integration

Einsatzbereiche

Füllstand- und Filterüberwachung,  Verbrauchs- und Schwingungsanalyse, CIP, Stückzahlzähler, Temperaturdifferenz und für die Daten aus Steuerungen​​​​​​​.

Diese Prozesse im SAP ERP werden unterstützt

Im Instandhaltungsumfeld

  • Automatisierte Anlage von Instandhaltungsmeldungen im Instandhaltungsmodul SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatisierte Anlage von Instandhaltungsaufträgen im Instandhaltungsmodul SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatischer E-Mail-Versand mit instandhaltungsrelevanten Informationen
  • Automatisiertes Anlegen von Messbelegen zur Steuerung von Wartungsplänen in SAP Plant Maintenance (PM)
  • Automatisiertes Anlegen von Messbelegen zum Monitoren des effektiven Nutzungsgrades von Fertigungshilfsmitteln
  • Automatisiertes Anlegen von Messbelegen zur Erfassung von Energiedaten (Druckluft, Wasser, Gase, Strom)

Im Supply-Chain-Umfeld

  • Automatische Erzeugung von Warenbewegungen (z.B. Warenentnahmen)
  • Automatische Reservierungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe

Die Vorteile auf einen Blick

 

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

Geringer Betreuungsaufwand

Workflow des SFI

Kosteneinsparpotenzial

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

  • SFI vollständig im SAP ERP integriert
  • Vorhandene Sensorstruktur kann genutzt werden

Geringer Betreuungsaufwand

  • Keine Eigenentwicklung notwendig. Entwickler-Ressourcen sparen und Dienstleistungsaufwände reduzieren

Workflow des SFI

  • Echtzeit-Informationen aus dem Shopfloor ins ERP-System
  • Vorlagen für sensorbasierte Trigger zum Auslösen von Folgeprozessen im SAP

Kosteneinsparpotenzial

  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
  • Durch Prozessoptimierungen Einsparpotenziale aufdecken und nutzen
  • Lagerhaltungskosten minimieren und bedarfsgerechte Ersatzteilbeschaffung
  • Frühzeitige und vorausschauende Planung von Instandhaltungsmaßnahmen ​​​​​​​durch zustandsorientierte und prädiktive Instandhaltung

moneo mit SFI

Vom Sensor bis ins ERP - eine Schnittstelle in moneo OS zur Shopfloor Integration schafft die Verbindung ins SAP. Dabei stellt moneo RTM die smarten Daten zum Anlagenzustand zur Verfügung, mit dem dann über das Logik-Template im SFI automatisiert und zielgerichtet Folgeprozesse im SAP ausgelöst werden.

​​​​​​​Die Kombination von moneo und SFI ermöglicht die durchgängige Informationsweitergabe von der Hardware bis ins SAP ERP.

Installation und Customizing

Bei der Installation und der individuellen Anpassung stehen Ihnen bei Bedarf kompetente Experten von der ifm zur Seite.

Use Cases mit Shopfloor Integration

Kontinuierliche Füllstandsmessung an Tanks einer CIP-Anlage mit moneo RTM und Radar-Sensorik

Das berührungslose Füllstand-Messprinzip mit Radar bietet für die Überwachung an einer CIP Anlage viele Vorteile. Die Medien (Säuren, Laugen) werden nicht berührt; es kommt nicht zu Berührungen mit Heizspiralen, die Messung erfolgt unabhängig von Temperatur und Dichte der Medien. Diese Vorteile runden die Qualitätssicherung des CIP-Reinigungsprozesses ab.

Shop Floor Integration (SFI): Die Verbindung ins SAP ERP

In Echtzeit werden Informationen über den Zustand von Anlagen wie etwa Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen oder Bestände von Materialien in dieser Lösung kontextbezogen verarbeitet. Die Shop Floor Integration ist vollständig im SAP ERP integriert und löst dort automatisiert notwendige Folgeprozesse aus, um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten. Die Produktionskapazität kann so Schritt für Schritt optimiert werden.