Ein gerader Urlaub mit dem Wohnmobil dank ifm-Produkten
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2023/ifn-news-wohnmobil-01.jpg?v=838636458)
Um ein Wohnmobil im stehenden Zustand gerade und eben auszurichten, gibt es verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Eine davon bietet das ausgeklügelte Hubstützensystem der Firma ASIMO GmbH – und dieses wird von ifm unterstützt. Hier erfahren Sie mehr darüber.
Alle Urlauber:innen, die schon einmal mit einem Wohnmobil unterwegs waren, kennen vermutlich die Situation: Nach längerer Fahrt erreicht man den Zielort, möchte sich nun endlich zurücklehnen und entspannen, doch dann bemerkt man, dass der Abstellplatz des Wohnmobils uneben ist. Das kann zur Folge haben, dass Gegenstände im Inneren herumrutschen oder bestimmte Geräte in Küche und Bad nicht einwandfrei funktionieren. Der Urlaub kann also erst richtig beginnen, wenn das Fahrzeug gerade und sicher abgestellt ist. Um die genannten Probleme zu beheben, muss das Wohnmobil auf einer unebenen Fläche also erst einmal richtig ausgerichtet bzw. nivelliert werden. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Die simpelste – aber zugleich nicht immer effektivste Methode – sind die sogenannten Stufenkeile, welche sich einfach im Wohnmobil mit transportieren lassen und eigentlich immer dabei sind. Sie werden in passender Breite benötigt, wobei ihre Form und die Anzahl der Stufen darüber entscheidet, welche Unebenheiten ausgeglichen werden. Da die Keile jedoch mehr oder weniger überfahren werden können, ist ihre Wirkung auf die erzeugte Höhe begrenzt.
Eine weitere Nivellierungsmethode sind Luftkissen, die unter den Rädern platziert und mit Luft gefüllt werden. Dabei wählt man am besten einen Untergrund frei von scharfen Kanten aus und achtet darauf, dass das Gewicht des Wagens mit der Luftpumpe angehoben werden kann. Die Menge an Luft wird dann genau an die benötigte Höhe angepasst.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2023/ifn-news-wohnmobil-03.jpg?v=838430342)
Luftkissen in Aktion
Die eindrucksvollste und bei Dauercampern beliebteste Maßnahme ist jedoch ein Hubstützensystem, das es in manueller, elektrischer und hydraulischer Ausführung gibt. Durch die eingebauten Stützen können die vier Räder ohne Probleme auf die erforderliche Höhe angehoben und das Wohnmobil perfekt nivelliert werden. Das Fahrzeug hält die gewünschte Position bewegungsfrei ein. Die hydraulische Variante ist zwar ziemlich teuer, aber gleichzeitig arbeitet sie vollautomatisch und ist somit auch die bequemste Art und Weise der Nivellierung.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2023/ifn-news-wohnmobil-08.jpg?v=835187591)
Bild 1: Frontale Ansicht auf Hubsystem. (mit Fernbedienung) Bild 2: Seitliche Ansicht auf Hubsystem.
Vorreiter im Bereich der hydraulischen Hubsysteme für Wohnmobile ist die Firma ewo Fluid Power GmbH. Während sich die Mutterfirma um die Entwicklung der „ewolift“-Produkte kümmert – so der Name der Hubstützenanlage – verbaut die Tochterfirma ASIMO GmbH diese Hubsysteme. Über das eingebaute ifm-BasicDisplay CR0451 lassen sich die gesamten Vorgänge der Nivellierung ganz einfach steuern, wobei auch die Achslasten und das Gesamtgewicht gemessen und angezeigt werden. Im versteckten Steuerungskasten, welcher den technischen Knotenpunkt für das Hubsystem bildet, findet sich zudem der ifm-BasicController CR0403, der ein wichtiger Teil des steuerbaren Systems bildet. Das Display und die Steuerung stellen dabei mit Hilfe der zwei ifm-Neigungsensoren JN2101 die Funktionen her, um die Abstützsicherheit des Wohnmobils zu gewährleisten.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2023/ifn-news-wohnmobil-06.png?v=834691150)
ifm-BasicDisplay CR0451