- Produktneuheiten
- IIoT Lösungen
- ifm mate: Werkerassistenzsystem für manuelle Tätigkeiten in der Produktion
ifm mate: Werkerassistenzsystem für manuelle Tätigkeiten in der Produktion
Hohe Montagevarianz, Fluktuation und komplexe Prozessabfolgen führen in der manuellen Fertigung zu einem dauerhaft hohen Anlernbedarf – verbunden mit ebenso hoher Ressourcenbindung, wenn die erfahrenen Kollegen den neuen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist löblich aber – Hand aufs Herz – auch wenig wirtschaftlich.
Wie wäre es, wenn Sie den neuen Kollegen einen Vollzeit-Lehrmeister zur Seite stellen, der alles weiß, was wichtig ist? Einen Immerda-Kollegen, der rechtzeitig auf Abweichungen hinweist und damit Fehler galant minimiert. Einen Kumpel, auf den man sich in jeder Fertigungslage verlassen kann. Einen echten mate eben.