You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Condition Monitoring
  3. Auswerteeinheit für analoge Normsignale

Auswerteeinheit für analoge Normsignale

Analoge Prozesswerte überwachen

Überall in der Industrie werden mit elektronischen Sensoren Prozesswerte wie Temperatur, Druck oder Durchfluss erfasst.

Oft erfolgt die Prozesswertüberwachung direkt im Sensor, manchmal sind aber separate Überwachungsgeräte erforderlich, etwa wenn das Ergebnis zweier miteinander verrechneter Messwerte überwacht werden soll.

Messwerte verrechnen und auswerten

Die Auswerteeinheit verfügt über verschiedene Betriebsmodi und es können zwei analoge Sensoren angeschlossen werden.
So können einem Messsignal zwei Schaltpunkte oder zwei Messwerten jeweils ein Grenzwert zugeordnet werden. Die beiden Messsignale können skaliert und über mathematische Funktionen wie Addition oder Subtraktion miteinander verknüpft werden.
Der so berechnete Prozesswert kann mit bis zu zwei Schaltpunkten überwacht und als Analogsignal (4...20 mA) ausgegeben werden.
Per IO-Link lassen sich Messwerte digital an eine übergeordnete Steuerung übertragen. Auch die umfangreiche Parametrierung des Geräts erfolgt komfortabel über IO-Link.

Applikationen

Differenzdruckmessung an Filtern

Mit zwei Drucksensoren wird der Druck vor und nach dem Filter gemessen. Verschmutzt der Filter mit der Zeit, erhöht sich der Differenzdruck.

Druckmessung in einem Gärtank

Neben dem hydrostatischen Druck am Behälterboden wird der durch Gärung zunehmende Gasdruck oberhalb des Mediums gemessen und vom hydrostatischen Druck abgezogen, um den Füllstand ermitteln zu können.