You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Spannungsversorgung
  3. Direkt im Feld

Direkt im Feld

Spannungsversorgung direkt im Feld

Immer mehr Anwender montieren Steuerungskomponenten anstatt im Schaltschrank direkt dezentral an der Maschine, zum Beispiel IO-Link-Master oder andere Feldmodule.

Bei klassischer Spannungsversorgung aus dem Schaltschrank kommt es aufgrund der hohen Ströme durch die langen Leitungen zu kritischen Spannungsabfällen. Um dies zu verhindern, bietet ifm ein leistungsstarkes Netzteil für die Montage direkt im Feld an.

Schutz im Sekundärkreis

Integrierte elektronische Sicherungen schützen die an die 24-V-Spannungsversorgung angeschlossenen Komponenten zuverlässig vor Überstrom und Kurzschluss.

Höhere Zuverlässigkeit

Elektronische Sicherungen erkennen selbst bei hohen Leitungswiderständen Kurzschlüsse zuverlässig. Durch die vier einzeln abgesicherten Ausgangsstromkreise wird ein fehlerhafter Stromkreis selektiv abgeschaltet, die intakten Stromkreise laufen zuverlässig weiter.

Auch bei hohen Stromspitzen, wie beim Schalten von kapazitiven Lasten, ist die Versorgung sichergestellt.

Zusätzliche IO-Link-Funktionen

  • Einstellung der Ausgangsspannung
  • Übertragung der tatsächlichen primär- und sekundärseitigen Spannung
  • Übertragung des aktuellen Stroms je Kanal
  • Übertragung des ausgelösten Kanals im Fehlerfall
  • Zurücksetzen des ausgelösten Kanals