You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Effizienzoptimierung mit der Software moneo: Echtzeitüberwachung für maximale Einsparungen

Weitere Industrien
Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo Digitalisierung Vernetzung
Videobericht

Bei der Bearbeitung von rund 10.000 bis 11.000 Kleidungsstücken pro Tag setzt das Unternehmen Initial auf moneo, um wichtige Verbrauchskennzahlen in Echtzeit zu verfolgen und so den Wasser-, Luft- und Wärmeverbrauch genau zu überwachen.

Die Software sendet Warnmeldungen, wenn Schwellenwerte überschritten werden. Auf diese Weise können sofort Anpassungen vorgenommen werden, um die Effizienz sicherzustellen. Durch die Integration von moneo in die Produktionslinie konnte Initial erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und die Gesamteffizienz verbessern.

Vor dem Hintergrund vernetzter Funktionsabläufe spielt moneo eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des reibungslosen Betriebs. So können potenzielle Probleme wie eine Unterbrechung der Wasserversorgung oder schwankende Füllstände im Tank proaktiv angegangen und kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden. Durch die Echtzeitüberwachung kann Initial den Energieverbrauch kontinuierlich kontrollieren, Prozesse optimieren und sicherstellen, dass die Produktion ununterbrochen weiterläuft.

Über Initial

Beim Wäschereidienstleister Initial ist der Einsatz der Software moneo von ifm zu einem zentralen Bestandteil der Prozessoptimierung geworden.

Über Initial

Beim Wäschereidienstleister Initial ist der Einsatz der Software moneo von ifm zu einem zentralen Bestandteil der Prozessoptimierung geworden.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.