You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Zustandsüberwachung von Antriebsmotoren

Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo Digitalisierung Cloud
moneo Use Case
Maschinenverfügbarkeit
Use Case
Zustandsüberwachung von Antriebsmotoren

Motoren zustandsorientiert warten und ungeplante Maschinenausfälle verhindern

Ziel des Projekts

Antriebsmotoren sind die Kernkomponenten vieler Maschinen und entscheidend für die Verfügbarkeit der gesamten Anlage. Ihr Einsatzbereich ist sehr vielfältig. Sie sind beispielsweise das Herzstück von Förderanlagen, Regalbediengeräten, Separatoren, Werkzeugmaschinen, Hydraulikaggregaten Lüftern und Pumpen. Motorstörungen, die die Prozessqualität beeinträchtigen oder gar zum Stillstand führen können, treten in vielfältiger Weise auf. Die Schäden werden jedoch meist erst bei der Wartung oder beim Ausfall der Maschine oder Anlage bemerkt und verursachen dann teure Folgeschäden. Die Motoren werden so lange genutzt, bis sie ausfallen. Da solche Ausfälle aber unverhofft eintreten, müssen immer genügend Motoren für den schnellen Ersatz auf Lager sein. Das verursacht zusätzliche Kosten durch eine hohe Lagerhaltung.

Um einen Motor zu überwachen, sind zahlreiche Komponenten relevant, um den tatsächlichen Zustand bewerten zu können. Durch den gezielten Einsatz von Sensorik und Software können Motoren permanent überwacht und so ungeplante Stillstände vermieden werden. Die daraus resultierende zustandsorientierte Wartung optimiert die Anlagenverfügbarkeit und senkt nachhaltig die Kosten.

Business Case

Vermeidung ungeplanter
Stillstände

frühzeitige Erkennung
beginnender Schädigungen

Einrichtung ohne
Spezialist möglich

Durchschnittlich erreichen Kunden:

6 h 

Einsparung an Arbeitsstunden
durch einfache Konfiguration

1.000 €

geringere
Integrationskosten

5.000 €

Kostenersparnis durch Verhinderung
eines Komplettschadens

Viele Komponenten am Motor gezielt überwachen

Die IIoT-Plattform moneo bietet Lösungen für verschiedene Anforderungen, die gezielt Prozesse überwachen und damit planbarer machen. Für die Überwachung eines Motors werden verschiedene Parameter über Sensoren erfasst und in der Software in aussagekräftige Daten verarbeitet. Die Analyse der Daten gibt Auskunft über den Zustand des Motors. Die Abweichung von individuell definierten Grenzwerten löst automatisch einen Alarm aus. So werden auch kleinere Fehlfunktionen offensichtlich, die ohne Monitoring verborgen geblieben wären, früher oder später, aber zu größeren Schäden führen.

Die frühzeitige Erkennung von Fehlerquellen bietet also gleich mehrere Vorteile: Sie vermeidet teure Produktionsstillstände und ermöglicht eine Wartung des Motors nach Zustand (und nicht nach Zeitintervall). Das wiederum sichert stabile Produktionsprozesse und verbessert die Qualität der gefertigten Produkte. 

 

Nutzenversprechen

  Maschinenverfügbarkeit

  Prozessqualität

   

Wie kann man die Komponenten eines Motors gleichzeitig mit nur einem Tool überwachen?

Um einen Motor zu überwachen, müssen zahlreiche Variablen einbezogen werden, die den tatsächlichen Zustand eines Motors beschreiben. Dazu gehören beispielsweise Verschmutzung, Verschleiß am Antriebsriemen, Betriebsstundenkontrolle und Temperaturüberwachung. In der Praxis ist es jedoch häufig so, dass keine Überwachung stattfindet, sondern die Situation eskaliert, wenn der Motor ausfällt und ausgetauscht werden muss. Dabei lassen sich mit einem gezielten Monitoring ungeplante Stillstände und damit anfallende Kosten vermeiden.

Genau diese Prävention ist mit moneo möglich. Durch die permanente Erfassung und Analyse der Sensordaten können typische Motorfehler wie zum Beispiel Ungleichgewichtsschwingung, Wellenfehlausrichtung, Wälzlagerschäden, Unwucht oder Verschleiß frühzeitig erkannt und abgewendet werden.

Kurzum: Sämtliche über Sensoren überwachte Komponenten werden in der Software visualisiert und nutzerfreundlich dargestellt. Die Bedienung ist intuitiv und ohne Programmierkenntnisse möglich. Zudem kann moneo unabhängig von der firmeneigenen IT eingesetzt und in das jeweilige System implementiert werden.

Simulationsvideo moneo

Maximale Motorleistung dank automatisierter Instandhaltungsplanung 

Die umfassende Lösung von ifm Sensorik und moneo Software bietet vielfältige Optionen und Schnittstellen zu verschiedenen Systemen, um die Automatisierung von Prozessen zu unterstützen. Daten, die in moneo verarbeitet werden, können über diverse Protokolle wie MQTT und OPC UA extrahiert und in Ihr spezifisches Nachfolgesystem integriert werden. Die Integration der Shop Floor Integration (SFI)-Schnittstelle ermöglicht zudem eine direkte Verbindung zu SAP PM Modul.

So können bei detektierten Motorfehlern automatisch eine Meldung oder ein Auftrag im SAP PM angelegt und somit die Beschaffung von Ersatzteilen automatisch in SAP ausgelöst werden. Dies gestattet einen zeitnahen, planbaren Austausch, der nicht nur die Lagerkosten reduziert, sondern auch einen reibungslosen Betrieb sicherstellt. 

ifm ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten in der Cloud zu speichern und gegebenenfalls für weitere Analysen zu nutzen, indem es die erforderlichen Schnittstellen bereitstellt.

  •  moneo 
     MQTT oder OPC UA → AWS, Azure, SAP
  •  SAP Integration
     SFI (Shop Floor Integration) → SAP PM
  •  Alarm
     E-Mailbenachrichtigung (Grenzwert)
  •  Ersatzteil
     automatische Bestellung durch SAP
  •  Cloud und OnPremises
     in der Cloud und OnPremises möglich 

Technik-Insight: So funktioniert die Motorüberwachung

ifm bietet Ihnen mit umfassender Sensorik und stetig weiterentwickelter Software die passende Komplettlösung zur Überwachung von Motoren. Beginnen wir bei der Hardware: Die Sensoren, die zur Erfassung der Motormerkmale (z. B. Schwingung, Leistung, Drehzahl, Temperatur) erforderlich sind, werden zusammen mit weiteren notwendigen Komponenten nach Anleitung montiert und elektrisch angeschlossen.

Zusätzlich übernimmt eine Diagnoseelektronik die Schwingungsüberwachung. Hierzu steht ein entsprechender Selektor bereit, der bei der Auswahl des Parametersatzes unterstützt und diesen als Download zur Verfügung stellt. Der Parametersatz wird anschließend mit dem Softwaretool Application Package Assistant auf die Diagnoseelektronik übertragen und mit entsprechenden Grenzwerten für die jeweilige Applikation komplett vorkonfiguriert. Die Visualisierung, Alarmierung und Überwachung aller Daten erfolgt mit einem Condition Monitoring Tool in moneo. Dafür ist die Software zentral auf einem Server oder als Cloudanwendung installiert. Zusätzlich können über eine Schnittstelle Daten in einer Cloud verwaltet werden. Wir stellen eine einsatzbereite vAppliance für die lokale Serverinstallation zur Verfügung, die problemlos in Ihrer Virtualisierungsumgebung installiert werden kann.

Monitoring mit einer Software klingt für Sie noch zu abstrakt? 

Dann machen wir es am Beispiel der Drehzahlerfassung konkret: Die kontinuierliche Erfassung der Drehzahl in Verbindung mit einem drehzahlabhängigen Betriebsstundenzähler ermöglicht Inspektionsintervalle basierend auf der tatsächlichen Laufzeit. Ergänzend macht die permanente Schwingungsdiagnose den Austausch von Komponenten planbar und vermeidet ungeplante Stillstände - denn mögliche Fehlfunktionen wie Wellenfehlausrichtung, Wälzlagerschäden, Unwucht und Verschleiß werden rechtzeitig erkannt.

Angenehmer Nebeneffekt: Es fallen keine unnötigen Lagerkosten an, da die zustandsorientierte Instandhaltung eine gezielte Wartung und den bedarfsgerechten Austausch der Motoren ermöglicht. Bestellung und Austausch von Bauteilen sind somit planbar.

Systemaufbau

  1. IO-Link Master (VLAN)
  2. IO-Link Schwingungssensor
  3. IO-Link Leistungssensor
  4. IO-Link Drehzahlwächter
  5. IO-Link Temperatursensor
 

 Diagnoseelektronik

  • Application Package Assistant
  • Diagnoseelektronik (Parametersatz)
 

moneo (Condition Monitoring Tool)  

  •  Historiendaten
  •  Visualisierung
  •  Überwachung 
  •  Alarmfunktion