Überwachung einer Rollenkette an einem Demoaufbau
Im Hause der ifm findet sich keine passende Applikation für den Einsatz eines Kettensensors. Um den Funktionsumfang des Kettensensors im Zusammenspiel mit moneo RTM aufzuzeigen, wurde ein entsprechender Demonstrationsaufbau mit Kettenantrieb angefertigt und an das moneo Livesystem angebunden.
Ziel des Projekts
Kontinuierliche Überwachung des Zustands einer Rollenkette
Der Demoaufbau soll darstellen, welche Kennwerte für eine Kettenüberwachung entscheidend sind. Die Prozessdaten sollen visualisiert und Grenzwerte entsprechend überwacht werden. Der zunehmende Verschleiß über die Laufzeit soll in Analysen dargestellt werden.
Durchführung
Der Kettensensor (CCM-S-10B IWIS) wurde nach Herstellervorgabe an der Rollenkette montiert und anschließend elektrisch mit dem IO-Link Master verbunden. Bei der ifm ist moneo RTM bereits zentral auf einem Server installiert, die IO-Link Master sind über ein gekapseltes VLAN am Server angebunden.
Nach der Installation der IODD des Kettensensors, konnte der Sensor innerhalb von moneo in Betrieb genommen werden.
Zusätzlich zu den Prozesswerten liefert der Kettensensor auch Parameterwerte, die für eine Überwachung relevant sind. Über moneo configure können diese Parameterwerte manuell ausgelesen werden. Für das automatisierte Auslesen der Parameterwerte wird die intelligente und universelle Datenschnittstelle LR Agent verwendet. Der LR Agent liest zyklisch die Parameterdaten des Sensors über ein http Protokoll aus, transformiert die Daten und reicht diese an moneo RTM weiter.
Erfolg
Durch den Einsatz des Kettensensors und moneo RTM:
- Visualisierung der entscheidenden Prozessgrößen (Längung, Beschleunigung, Temperatur)
- Berechnung der tatsächlichen Kettenlänge über „Kalkulierte Werte“
- Analysemöglichkeit zur Trenderkennung
- Grenzwertüberwachung mit Warn- und Alarmstufen
- Permanente Überwachung des Kettenzustandes
- Organisation der Instandhaltung
- Keine langen Stillstandszeiten von Anlagen und Maschinen
- Vermeidung von finanziellen Verlusten durch Produktionsausfälle
- Verlängerung der Gesamtlaufzeit durch optimierte Wartung
- Optimierung von Rollenketten getriebenen Anwendungen
Systemaufbau
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Kettensensor
- IO-Link Master
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Dashboard
Verschaffen Sie sich den Überblick im moneo Dashboard. Über das Dashboard können die Prozesswerte des Kettensensors visualisiert werden. Der aktuelle Zustand der Kette ist mit einem Blick im Dashboard erkennbar.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Vergleich Gesamtlängung und längstes Einzelkettenglied
- Position des Kettengliedes mit der maximalen Längung
- Laufzeit der Rollenkette
- Totale Länge der Kette
- Anzahl durchlaufender Kettenglieder seit Start
- Aktuelle Laufgeschwindigkeit der Rollenkette
- Durchschnittliche Beschleunigung
- Aktuelle Temperatur der Rollenkette
Analyse
Über die Analyse kann auf die aufgezeichneten Historiendaten zugegriffen werden. Im Beispiel wird die Gesamtlängung der Kette mit der maximale Längung eines einzelnen Kettenglieds verglichen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Grün = Gesamtlängung der Kette in %
- Blau = Maximale Längung eines einzelnen Kettenglieds in %
Settings & Rules: Grenzwerte verwalten
Statische Grenzwerte
Über die statischen Grenzwerte kann eine automatisierte Warnung und Alarmierung für das Über- und Unterschreiten von Prozesswerten festgelegt werden. Hierzu werden Grenzwerte für die entsprechenden Werte festgelegt.
Die Reaktionszeit auf eine Warnung oder ein Alarm wird über die Ansprechverzögerung (Response delay) konfiguriert.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Ticket Verarbeitungsregeln
Über diese Funktion kann einfach definiert werden, was nach dem Auslösen einer Warnung oder eines Alarms geschehen soll, z.B.:
- E-Mail Benachrichtigung
- SAP Integration
Calculated Values: kalkulierte Werte
Mit den kalkulierten Werten können zusätzliche Prozesswerte ermittelt werden.
Gesamtlänge der Rollenkette in mm
Aus der Anzahl der Kettenglieder und der Teilung eines Gliedes wird die theoretische Länge einer Rollenkette ermittelt. Durch Multiplikation mit der Längung + 100% wird die tatsächliche Gesamtlänge der Rollenkette in Millimeter berechnet.
TOTAL LENGTH = PITCH ∗ LINK ∗ (CHAIN LENGTH + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Längung der Rollenkette in mm
Aus der Anzahl der Kettenglieder und der Teilung eines Gliedes wird die theoretische Länge einer Rollenkette ermittelt. Durch Multiplikation mit der Gesamtlänge wird die reine Längung der Rollenkette in Millimeter berechnet.
ELONGATION = PITCH ∗ LINK ∗ CHAIN LENGTH
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)