- IO-Link Vorteile
- Produktauswahl
- IO-Link Konverter und Displays
- IO-Link-Displays
Visualisierung und Diagnose mit IO-Link Displays
![Applikationsfoto IO-Link Display IO-Link Display an einer Maschine montiert](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/ab_f_02344.jpg?v=2102205257)
Mehr Anlagentransparenz vor Ort mit IO-Link
Die IO-Link-Displays dienen zur Anzeige von Prozesswerten, Texten und Meldungen in einer IO-Link-Umgebung. Je nach Display können diese aus der Steuerung zugewiesen werden oder das Display bekommt die Werte direkt vom Sensor. Die Zuweisung aus der Steuerung bietet sehr viel Flexibilität, erfordert aber Programmieraufwand. Alternativ kann das Display je nach Typ zwischen Sensor und IO-Link-Master oder direkt an den Master angeschlossen werden. Das jeweilige Display zeigt dann die Prozesswerte des angeschlossenen Sensors oder die Werte aller am Master angeschlossenen Sensoren.
IO-Link Display E30391
Das IO-Link Display dient der Darstellung von maximal vier Prozesswerten und dazugehörigen Informationen und Meldungen (Ausgangsdaten). Außerdem können mittels Tasteneingabe Befehle an die Steuerung gesendet werden (Eingangsdaten). Das IO-Link Display kann frei definierbare Prozesswerte, Texte sowie QR-Codes darstellen, die zyklisch und azyklisch von der SPS übertragen werden.
IO-Link Inline Display E30430
Das IO-Link Inline Display dient der Darstellung von Prozesswerten und den dazugehörigen Informationen eines angeschlossenen IO-Link-Sensors. Während des Betriebs ermittelt das Gerät die vom Sensor zyklisch übertragenen Prozessdaten und stellt diese im Display und als LED-Status dar. Es wird eine aktive IO-Link Kommunikation zwischen Device und Master benötigt. Im Besten Fall kommt ein IO-Link Master zum Einsatz. Bei kleineren Stand-Alone Lösungen kann auch ein Bluetooth-Adapter (EIO344) oder Datensplitter (E43406) als Master eingesetzt werden.
IO-Link Master Display E30443
Das IO-Link Master Display dient der Darstellung von Informationen und kann Prozesswerte der angeschlossenen ifm IO-Link-Sensoren anzeigen. Über das Menü kann eingestellt werden welcher Prozesswert angezeigt wird und es kann die IP-Adresse des Masters eingestellt werden. Zusätzlich können weitere Informationen über Master und Sensoren angezeigt werden.