• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

SFI goes moneo

4/07/22

Comment SFI et moneo font passer la gestion de la Supply Chain au niveau supérieur

Par Ariane Becker

Qui ne connaît pas cela: la journée de travail est déjà terminée alors qu’elle vient à peine de commencer. S’il n’y avait pas toujours ces tâches chronophages inutiles! Il y a certainement aussi dans votre production quelques étapes de travail qui pourraient être réalisées par automatisation sans que vous ayez à intervenir, pour ainsi dire comme par magie! Grâce à l’optimisation des processus, vous et vos collaborateurs pourriez à l’avenir travailler beaucoup plus efficacement et utiliser intelligemment le temps économisé pour atteindre plus rapidement vos objectifs.

La clé réside dans une parfaite interaction entre le niveau de production et le niveau informatique. Il faut ici établir un traitement et une transmission des données simples, sans faille et intelligents – qui débouchent ensuite sur des actions concrètes entièrement automatisées. Depuis le 24janvier 2022, la plateforme IIoT moneo et le composant logiciel GIB Shopfloor Integration s’en chargent.

ifm moneo peut être considéré comme une boîte à outils numérique contenant différents instruments permettant de réaliser avec succès des projets IIoT. La plateforme est modulaire, indépendante des fabricants, mise sur une implémentation simple et rapide des différents composants et sur des interfaces ergonomiques. moneo transforme le Big Data en Smart Data, convertit les données des capteurs en informations numériques, les évalue et les transmet du niveau de la technologie opérationnelle au monde informatique.

C’est là qu’intervient GIB Shop Floor Integration: la composante logicielle traite les informations pertinentes pour les processus, telles que la consommation de matériel ou les défauts imminents des installations de production dans le système ERP-SAP. Avec un travail d’intégration minimal, SFI – abréviation de Shop Floor Integration – offre la possibilité de déclencher et de contrôler des activités et des processus consécutifs, comme par exemple la création d’une réservation de matériel.

Cela signifie que les données de production n’ont plus besoin d’être saisies manuellement dans le système ERP-SAP – ce qui non seulement réduit les risques d’erreur et diminue les frais de personnel, mais assure également que les données soient toujours à jour. La surveillance permanente de l’état rend les travaux d’entretien et de maintenance nettement plus prévisibles: les outils peuvent ainsi être entretenus ou remplacés en fonction de leur utilisation et non sur la base d’intervalles – ce qui prolonge souvent considérablement leur durée d’utilisation. D’autre part, la surveillance permet de détecter à temps une usure précoce et d’y remédier avant qu’une panne ne survienne. Les temps d’arrêt et de préparation sont ainsi minimisés de manière mesurable, les coûts sont réduits et une production de haute qualité est assurée.

En termes d’installation et de pérennité, moneo et SFI sont tout aussi convaincants, comme le souligne Nikolaj Schmitz, Manager IIoT chez GIB: «La mise en place s’effectue de manière tout à fait simple selon le principe du plug-and-go – en outre, le fait de pouvoir tout proposer à nos clients à partir d’une seule et même source et de manière parfaitement coordonnée constitue naturellement un grand avantage. Et grâce à l’extension permanente des fonctionnalités prêtes à l’emploi dans moneo et SFI, nos clients sont également bien équipés pour relever les défis futurs».