• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Aperçu des modèles de cloud S/4HANA

26/08/21

Partie 3 – par Lena Schneider et Stefan Theis

Si l’on décide d’exploiter le système SAP S/4HANA dans le cloud, on a le choix entre différents modèles. Mais en quoi les éditions se distinguent-elles les unes des autres? Et les solutions GIB peuvent-elles être importées à volonté dans n’importe quelle version du cloud? C’est à ces questions que se consacre la troisième partie de la série de blogs «Une lumière dans l’obscurité du cloud».

Le tableau ci-dessous positionne les différents modèles d’exploitation S/4HANA Cloud. Pour l’exploitation d’un environnement S/4HANA complet, le domaine PaaS peut être laissé de côté.

Infrastructure as a Service (IaaS)

SAP S/4HANA sur Hyperscaler

  • Utilisation de l’infrastructure d’un Hyperscaler
  • La responsabilité du système appartient au client
  • Possibilité d’intégrer des extensions clients ou des solutions partenaires

SAP S/4HANA Enterprise Cloud (HEC)

  • Utilisation de l’infrastructure d’un fournisseur de cloud computing
  • La responsabilité du système appartient au client
  • En principe, possibilité d’intégrer des extensions clients ou des solutions partenaires
  • SAP gère le système et propose d’autres services supplémentaires

Logiciel en tant que service (SaaS)

SAP S/4HANA Cloud Extended Edition

  • Successeur de la Single Tenant Edition
  • Consommation de l’application, la responsabilité du système appartient à SAP
  • Le système est mis en place spécialement pour le client (pas d’utilisation partagée)
  • Possibilité d’intégrer des extensions client dans des conditions strictes
  • Possibilité d’utiliser des solutions partenaires certifiées

SAP S/4HANA Essentials Edition

  • Successeur de la Multi Tenant Edition
  • Consommation du logiciel, la responsabilité du système appartient à SAP
  • Partage de l’application avec d’autres clients
  • Pas de possibilité d’intégrer des extensions clients ou des solutions partenaires

Le programme SAP RISE, un ensemble de licences, de packs et de services visant à accélérer le passage au cloud du monde sur site et à rendre les coûts plus prévisibles, a également ajouté deux nouveaux noms à la liste.

La Private Edition est le successeur de l’Extended Edition, qui reste toutefois un produit indépendant sur le marché. En se concentrant sur les solutions GIB, les deux modèles peuvent être directement comparés l’un à l’autre. Le successeur de l’Essentials Edition, qui disparaît du marché, est la Public Edition. A l’avenir, celle-ci ne pourra être sélectionnée que dans le programme RISE.

Où est-il possible d’utiliser les solutions GIB intégrées au système?

Dans le modèle SAP S/4HANA Hyperscaler, les solutions GIB peuvent être installées sans problème dans le système, car la responsabilité du système appartient entièrement au client.

Dans l’Extended Edition, seule l’utilisation de solutions partenaires certifiées est possible. Pour que les solutions de GIB puissent être utilisées ici, il est donc obligatoire de se soumettre à un processus de certification. Début2020, GIB a eu l’heureuse surprise de voir un partenaire de longue date envisager de migrer vers cette même Cloud Edition et d’emporter avec lui les solutions de GIB. Mais à cette époque, il n’existait pas encore de programme de certification. Avec la collaboration du client, l’équipe de GIB a pu contribuer à accélérer la procédure chez SAP et être l’une des premières entreprises à passer le processus de certification. Depuis le milieu de l’année2020, GIB est désormais titulaire du certificat correspondant pour Supply Chain Excellence dans SAP S/4HANA Cloud Extended Edition. Dans l’ensemble, les exigences pour le processus de certification sont nettement plus élevées que pour le processus de certification classique sur site. Outre les adaptations nécessaires du code source et des techniques de programmation, il y a également eu quelques changements organisationnels. En effet, en entrant dans le programme de certification, GIB s’est engagé à soutenir chaque nouvelle version de SAP S/4HANA et à se faire recertifier pour chaque version également.

Le certificat permet donc également de cocher la case Extended ou Private Edition, qui est identique du point de vue du GIB. Etant donné que les exigences pour l’utilisation de cette version cloud sont nettement plus élevées que pour l’utilisation dans S/4HANA Enterprise Cloud, ce modèle a également été intelligemment pensé.

Il n’y a que dans le domaine de l’Essentials Edition et de son successeur, la Public Edition, qu’aucun logiciel tiers ne peut être utilisé comme solution intégrée dans le système. Mais là encore, GIB est actuellement en discussion avec un client qui souhaite migrer vers ce modèle précis. Ensemble, ils réfléchissent à la manière dont les solutions GIB pourraient continuer à être utilisées. Il est déjà clair que cela ne peut être mis en œuvre que sous la forme de ce que l’on appelle une By-Side-App, c’est-à-dire une application qui se trouve à côté du système S/4HANA et qui accède à SAP S/4HANA Core via des interfaces validées.

Les solutions sont donc d’ores et déjà exécutables dans presque toutes les versions et la GIB Suite est parfaitement préparée pour le cloud.