- Nouveaux produits
- Capteurs
- Capteur de pression robuste à haute résolution
Capteur de pression robuste à haute résolution

Un succès encore amélioré
Depuis de nombreuses années, les capteurs de pression ifm de la série PI ont fait leurs preuves avec succès dans l’industrie agroalimentaire et des boissons. La clé du succès est la cellule de mesure en céramique exceptionnellement robuste, qui résiste sans effort aux pics de pression et aux surcharges les plus extrêmes. De plus, la céramique est résistante aux fluides abrasifs. Contrairement aux capteurs conventionnels à membrane métallique, il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’huile comme fluide de transmission de pression, ce qui évite le risque de contamination du fluide en cas d’endommagement du capteur. C’est pourquoi la cellule de mesure céramique offre une sécurité maximale, notamment dans les applications de l’industrie agroalimentaire et des boissons. Une nouvelle fonction de diagnostic avancée a été ajoutée qui surveille en permanence l’état de la cellule de mesure. Cela offre un niveau de confiance maximal dans la mesure et répond aux exigences de documentation des processus critiques.
Compensation élégante des sauts de température
Les variations de température hautement dynamiques font souvent que les valeurs mesurées par les capteurs de pression ne s’approchent que lentement de la valeur de pression réelle. La nouvelle compensation dynamique de la température dans le PI compense ces effets dans les cuves et les tuyaux grâce à un algorithme intelligent ce qui rend le signal de mesure encore plus fiable.
IO-Link
IO-Link permet non seulement la transmission numérique sans perte de la valeur de mesure, mais aussi le paramétrage du capteur et la mise à disposition de données de diagnostic, par exemple la surchauffe ou la surveillance de la cellule de mesure. Il est bien sûr également possible de configurer le capteur sur place de manière classique à l’aide de trois touches de commande et d’un menu de réglage.
Haute résolution
La résolution du signal IO-Link a été augmentée à 20 000 pas, en particulier pour les mesures hydrostatiques dans les cuves.