io-key – surveiller les données capteurs de petites applications décentralisées
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/io-key/update2021/io-key-visual-16-9.jpg?v=652939639)
Ne serait-il pas pratique de pouvoir contrôler aussi des applications à distance ?
io-key transmet les données des capteurs raccordés via le réseau mobile (NB-IoT ou réseau 2G) à un cloud sécurisé où elles sont mises à disposition de l'utilisateur, préparées de manière structurée, dans un tableau de bord à tout moment et en tous lieux. Des câbles longs et coûteux, sujets à des défauts, aux capteurs éloignés font partie du passé tout comme une infrastructure surdimensionnée et coûteuse si seulement peu de capteurs sont utilisés.
Vos avantages
Surveillance plug & play :
Surveillance des installations à l'aide de capteurs sans planification du réseau ni câblage.
Garder un œil sur ce qui est important :
Recevez des alarmes par courrier et par SMS lorsqu'un problème survient.
Mise en service facile :
Une alimentation électrique et la disponibilité d'un réseau GSM - c'est tout ce dont io-key a besoin.
Haute flexibilité :
Choix libre du lieu de montage - grâce à l’IP 65 aussi à l'extérieur. Choix libre d'une large gamme de capteurs IO-Link pour toute application.
Efficace :
Coût optimisé par rapport aux autres solutions de cloud industrielles.
Économisez du temps et de l'argent lors de l'installation
Avec io-key, vous optez dès le départ pour une forme de surveillance facile et puissante des processus et des installations. Une alimentation électrique et la disponibilité d'un réseau GSM - c'est tout ce dont io-key a besoin pour transmettre les données des capteurs IO-Link raccordés au cloud. La connexion complexe au réseau d'entreprise ou à un système de commande n'est plus nécessaire.
- Raccorder à l'alimentation en courant
- Connecter jusqu'à 2 capteurs IO-Link
- Enregistrer ! C’est tout !
Pratique: fonction d'alarme par e-mail et SMS, rapports automatiques
Dans le tableau de bord bien structuré, quelques clics de souris suffisent à l'utilisateur pour régler les valeurs limites des capteurs raccordés. Si ces valeurs limites sont dépassées ou non atteintes, l'utilisateur est averti par e-mail ou SMS. De plus, toutes les données peuvent être regroupées automatiquement en rapports et exportées.
Puissant : boîtier robuste, large gamme de capteurs
Que ce soit dans un environnement poussiéreux ou à l'extérieur : avec son indice de protection IP 65, io-key est idéal pour toute application. Grâce à deux connexions capteurs, de nombreux scénarios de surveillance peuvent être réalisés. Dans ce but, ifm dispose d'une multitude de capteurs IO-Link.
À quelle fréquence avez-vous besoin des données du capteur ?
Jusqu'à 4 intervalles différents sont possibles :
- 1 fois par jour → Pour des vérifications tous les jours, par exemple des niveaux ou des niveaux limites
- Toutes les heures → En cas de surveillance des états ou des valeurs de température, par exemple.
- Toutes les minutes → Pour des vérifications fréquentes, comme par exemple en cas de valeurs de position ou de process.
- Toutes les 10 secondes → Idéal pour des vérifications critiques, comme par exemple pour de la maintenance prédictive.
Trouver le tarif de données qui convient à vos applications :
La surveillance de processus et d'installations décentralisées peut être aussi simple que cela :
Contrôle de débit sur des stations de pompage
Grâce à io-key, vous avez l'œil sur le bon fonctionnement des stations de pompage éloignées ou mobiles à tout moment. Via la fonction d'alarme, des déviations de la valeur cible sont signalées directement ce qui permet de réagir rapidement et de rétablir la performance de pompage souhaitée.
Mesure de niveau sur des cuves
Des silos de fourrage, des réservoirs d'encre pour imprimantes ou d'additifs pour béton ont un point en commun : ils doivent être remplis avant d'être complètement vidés. Les fournisseurs qui équipent leurs réservoirs chez le client avec io-key peuvent garantir un approvisionnement en produit fiable et ininterrompu. Si le niveau a atteint un seuil défini la logistique peut déclencher automatiquement le remplissage. Un véritable avantage pour la qualité de service !
Maintenance préventive sur des machines éloignées
Les ventilateurs sur des entrepôts frigorifiques ou des lieux de stockage décentralisés peuvent être contrôlés par io-key, tout comme les moteurs ou les pompes éloignés, par exemple dans l'agriculture automatisée. Des détériorations de roulements, le déséquilibre et des signes similaires pour une détérioration imminente de la machine sont détectés par un capteur de vibrations et signalés au tableau de bord central via io-key. Ainsi, les processus de travail importants ne sont pas interrompus de manière imprévue, ou la qualité de produit est maintenue grâce à des conditions de stockage constantes.
Vous n’êtes pas encore convaincus ?
Jusqu'à présent, il a été à la fois coûteux en temps et en argent d'équiper des parties éloignées d'une installation de capteurs afin de réaliser la surveillance et pouvoir après analyser les signaux.
Dans cette vidéo, M. Michael Strauss, Chef de produits, explique comment cela peut être réalisé facilement et rapidement avec l’io-Key.