Aller au contenu principal
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Les capteurs installés sur le filtre-presse assurent un fonctionnement 24/7 entièrement automatique

Eau et eaux usées
Traitement des eaux
Efficacité
Energie
Monitoring and maintenance
Surveillance à distance
Rapport d’application

Depuis près de 30 ans, la société AQUACHEM GmbH Separationstechnik, implantée à Senden, près de Ulm en Allemagne, est spécialisée dans la fabrication de filtres-presses à membrane entièrement automatiques. À l’aide de ces filtres-presses, les cendres de filtration chargées de métaux lourds qui sont générées dans les installations industrielles sont comprimées en gâteaux de filtration recyclables. Pour assurer le fonctionnement continu des installations entièrement automatiques, AQUACHEM mise sur des capteurs ifm.

Pas moins de quatre filtres-presses à membrane de type AF1200 sont mis en œuvre chez Chiresa AG. L’entreprise suisse est spécialisée dans le recyclage écologique et économique de déchets spéciaux produits dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et les municipalités. Chaque année, ce sont quelque 95 500 tonnes de suspension qui transitent par les quatre filtres-presses - ce qui représente près de 37 camions-citernes chaque jour.

«Les filtres-presses mis en œuvre chez Chiresa AG produisent et évacuent des gâteaux de filtration solides en flux continu, c’est-à-dire littéralement 24 heures sur 24», explique James Babbé, directeur d’AQUACHEM.

«La présence d’un opérateur n’est pas nécessaire étant donné que nous pouvons garantir une disponibilité de machine allant jusqu’à 98%. Grâce à l’utilisation de plateaux à chambre et à membrane, les paramètres de fonctionnement peuvent être réglés de manière optimale pour faire rimer rentabilité avec écologie. Ce que nous évitons aussi avec cette installation, ce sont les fuites de suspension pendant le cycle de filtration. En effet, tous les filtres-presses de la gamme sont totalement étanches. Deux caractéristiques qui font notre fierté.»

À l’aide de ces installations de filtration, l’entreprise suisse Chiresa AG traite les cendres de filtration chargées de métaux lourds provenant des incinérateurs. Pour ce faire, les cendres sont d’abord dissoutes dans de l’acide chlorhydrique. Il en résulte une réaction de précipitation, les composants dissous se séparent ensuite en eau et en boue d’hydroxyde déposée. La boue est neutralisée et évacuée ou recyclée sous forme de gâteau de filtration solide à l’aide de filtres-presses entièrement automatiques d’AQUACHEM. L’eau récoltée lors de la filtration est alors réinjectée dans le circuit.

Author Image

La présence d’un opérateur n’est pas nécessaire étant donné que nous pouvons garantir une disponibilité de machine allant jusqu’à 98%.

James Babbé Directeur d’AQUACHEM

À propos d’AQUACHEM

Avant même la création d’AQUACHEM, son directeur James Babbé développait déjà les premiers filtres-presses. Son objectif était d’en simplifier la construction et d’obtenir le plus grand bénéfice possible pour le client. Suite à une demande croissante, Babbé a fondé en 1996 la société AQUACHEM GmbH Separationstechnik. Aujourd’hui, la société emploie plus de 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 8 millions d’euros.

Author Image

La présence d’un opérateur n’est pas nécessaire étant donné que nous pouvons garantir une disponibilité de machine allant jusqu’à 98%.

James Babbé Directeur d’AQUACHEM

À propos d’AQUACHEM

Avant même la création d’AQUACHEM, son directeur James Babbé développait déjà les premiers filtres-presses. Son objectif était d’en simplifier la construction et d’obtenir le plus grand bénéfice possible pour le client. Suite à une demande croissante, Babbé a fondé en 1996 la société AQUACHEM GmbH Separationstechnik. Aujourd’hui, la société emploie plus de 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 8 millions d’euros.

Surveillance du process par capteurs

Sur le filtre-presse, de nombreux détecteurs ifm assurent non seulement le déroulement optimal du process mais aussi le suivi de la consommation énergétique. Les détecteurs inductifs surveillent par exemple la position finale préréglée du filtre-presse. Autrement dit, lors de la fermeture du groupe de plateaux, le moteur fonctionne jusqu’à ce que la position finale soit atteinte.

Détecteurs capacitifs

Les détecteurs capacitifs servent à surveiller les valeurs limites au niveau de la station de lavage et de rinçage. La station de rinçage de 700 litres est mise en œuvre pour nettoyer le filtre-presse. Du fait de l’utilisation d’acide, les résidus de suspension sont dissous, les tissus filtrants sont régénérés et leur tenue s’en trouve prolongée. Au niveau de la station de rinçage, deux détecteurs de surveillance de niveaux haut et bas ainsi qu’un capteur pour la surveillance de niveau sont intégrés. Le détecteur installé dans la partie inférieure du réservoir évite que la pompe ne tourne à sec lorsque le niveau est insuffisant. Tout débordement d’acide dans le réservoir est empêché par le détecteur situé dans la partie supérieure du réservoir. Si le niveau franchit la limite haute ou basse, un signal est envoyé au poste de conduite. Le remplissage normal est surveillé au moyen d’un troisième capteur.

La station de lavage, d’un volume de 3000 litres, sert à laver les gâteaux ainsi qu’à nettoyer la presse des restes d’acide. Le lavage des gâteaux a lieu après la filtration afin d’éliminer les chlorures contenus dans les gâteaux de filtration avant qu’ils ne soient conduits à la décharge. Après le traitement à l’acide, de l’eau est en revanche utilisée pour rincer tous les restes d’acide qui se trouvent dans le filtre-presse. La presse est ainsi neutralisée et le cycle de filtration peut recommencer. Au niveau de la station de lavage, seuls deux capteurs sont intégrés ; ils servent à surveiller les niveaux minimum et maximum.

De plus, la station de rinçage et de lavage se trouve dans un bac qui est également équipé d’un capteur de fuite ifm. Celui-ci donne directement l’alerte en cas de défaut d’étanchéité des réservoirs ou de défauts au niveau des deux pompes d’alimentation.

Des détecteurs capacitifs ifm détectent, sans contact avec le fluide, les différents niveaux des réservoirs.

Capteur de pression PQ

En complément d’un capteur de pression analogique qui détecte la pression de fermeture (jusqu’à 350 bars) du groupe hydraulique, un capteur de pression numérique surveille l’alimentation en air comprimé à l’intérieur du filtre-presse afin d’en garantir le bon fonctionnement et la sécurité. On assure ainsi que l’alimentation en air est bien conforme aux spécifications et que les vannes intégrées au niveau du filtre-presse fonctionnent correctement. Un capteur dit pressostat se trouve au niveau de la station de rinçage et de lavage ainsi que sur chaque filtre-presse individuel.

Le capteur de volume d’air de type SD6500 mesure le débit d’air instantané, le volume d’air total utilisé ainsi que la température et la pression. Cela permet au capteur d’assurer plusieurs tâches à la fois : l’enregistrement de la consommation d’air est utile pour la gestion de l’énergie. Le capteur permet également de déterminer le niveau des chambres de filtrations. Cela contribue notamment à la longévité des plateaux de filtre.

Retrouvez également notre gamme complète de capteurs de pression.

Commander et surveiller le remplissage du conteneur

Sous les filtres-presses se trouvent des emplacements pour deux conteneurs dans lesquels les gâteaux de filtration sont collectés en vue de leur évacuation. Des détecteurs de distance laser et des capteurs d’inclinaison permettent l’ajustement d’une goulotte à angle variable qui assure un remplissage régulier du conteneur.

Sur chaque conteneur, cinq détecteurs laser sont intégrés. Deux servent au contrôle de présence, c’est-à-dire qu’ils assurent qu’un conteneur est effectivement disponible pour le remplissage. Les trois autres détecteurs surveillent le degré de remplissage afin d’orienter la goulotte de manière optimale.

De plus, un maître IO-Link à interface Modbus a été intégré, et permet d’ajuster le paramétrage des détecteurs laser. Les maîtres IO-Link apportent une assistance précieuse, notamment lors de la mise en service et pour la télémaintenance ultérieure ou pour la détection de défauts.

Maître IO-Link AL1940 à interface Modbus TCP pour montage compact en armoire de distribution.

Collaboration AQUACHEM et ifm

AQUACHEM et ifm collaborent en partenariat depuis de nombreuses années. AQUACHEM fournit des clients aux besoins différents. Un défi particulier dans le projet réalisé pour Chiresa AG fut la mise en place de l’éjection des gâteaux au moyen d’une goulotte ainsi que la sécurisation de l’espace de conteneurs afin d’éviter tout risque pour les collaborateurs.

Avec ses filtres-presses, AQUACHEM est présente depuis de nombreuses années dans le lavage des gaz de fumée et fournit une multitude d’incinérateurs de déchets. Le réglage des positions optimum aussi bien de la goulotte que des conteneurs était une mission qu’elle a eu à cœur de relever. En collaboration avec la société ifm et leurs capteurs, AQUACHEM a pu relever le défi.

Téléchargez maintenant le rapport d’application
Parlez-nous de vos applications!

Avez-vous réalisé une opération intéressante en utilisant du matériel ou logiciel ifm ? Comment nos capteurs contribuent-ils à une optimisation de vos process ? Racontez-le-nous ! C’est avec plaisir que nous présentons du savoir-faire à un large public – gratuitement, bien entendu.

Les thèmes suivants pourraient aussi vous intéresser :