Rüggeberg – Le bon tour de vis pour le levier d’optimisation
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/references/rueggeberg/ar-rueggeberg.jpg?v=1551292022)
L’add-on rend la gestion de la Supply Chain dans SAP plus transparente
Pour plus de rentabilité dans tous les processus logistiques, un fabricant d’outils de grande qualité opérant à l’échelle internationale mise sur un add-on certifié SAP qui assure une efficacité durablement accrue basée sur la transparence. Le GIB Dispo-Cockpit permet de mettre en place une gestion transparente des stocks et de la production, d’établir des rapports de production intelligibles et de visualiser en quelques clics les indices pertinents.
Les produits PFERD sont des outils innovants de haute performance qui sont prisés dans le monde entier. En tant que fabricant de qualité, l’entreprise se concentre toujours sur l’optimum économique – tant lors du développement de nouveaux produits que pour l’amélioration permanente de ses propres processus logistiques et de production baséss ur SAP ERP. Comme l’identification de potentiels d’optimisation constitue à cet égard un levier essentiel, l’entreprise n’a pas hésité longtemps quand elle a découvert le GIB Dispo-Cockpit lors des GIB Success Days, un événement organisé par le fabricant de logiciels basé à Siegen (Allemagne).
Le facteur déclenchant était une Supply Chain illisible : «Sur notre liste des chose à faire figuraient l’instauration d’un controlling continu des stocks ainsi qu’un reporting et un controlling transparents et intelligibles de la production», se souvient Olaf Theunissen, responsable gestion des stocks chez Rüggeberg. «Mais la priorité, c’était indubitablement la classification des articles et l’optimisation des données principales de matières et du règlement. Du fait de différentes listes et tableaux Excel ainsi que divers problèmes d’interface en raison d’un outil logistique non-compatible avec SAP, nous étions confrontés à un manque de transparence dans les processus et les indices de performance. En conséquence, nous ne pouvions pratiquement pas définir ni appliquer des processus durables pour les nouveaux articles qui s’ajoutaient ou en cas de changements sur des articles existants.»
Viser la transparence et le contrôle plutôt que fonctionner par essais et erreurs
Le GIB Dispo-Cockpit a convaincu le fabricant d’outils en tant qu’add-on certifié par SAP, et pas seulement parce qu’il mettait fin à la problématique des interfaces : en tant qu’outil global, il soutient tous les processus logistiques, si bien qu’il n’est plus nécessaire de naviguer entre les transactions, formes ou tableaux Excel.
Alors qu’auparavant les indices logistiques ne pouvaient être consultés qu’au termes de manipulations chronophages, c’est maintenant possible en quelques clics suite au déploiement du Dispo-Cockpit chez le constructeur d’outils; tous les indices logistiques peuvent être déterminés rapidement et visualisés clairement. Les modules DC Operations et Controlling ont été implémentés pour tous les sites à l’échelle mondiale. Dans les activités quotidiennes d’approvisionnement, toutes les informations d’approvisionnement pertinentes, comme par exemple les données principales de matières, les besoins et les consommations ou les informations de fabrication et de commandes de production, peuvent être consultées de manière ciblée et économe en temps pour les bonnes décisions, grâce à des layouts d’utilisateur individuels et des layouts standard prédéfinis. L’affichage de quantités simulatives des besoins ou une simulation de la situation d’accès est également possible avec le module DC Controlling.
Les 6 modules issus de la famille GIB Dispo-Cockpit s’avèrent constituer, surtout en conjonction, un outil hautement efficace qui permet des processus transparents – et donc rentables. L’utilisation des modules Controlling et Operations auraient déjà donné lieu à des synergies tout à fait remarquables, indique Theunissen. «Toutes nos exigences ont été satisfaites. Nous sommes très satisfaits du Dispo-Cockpit et de la manière dont GIB a réalisé l’implémentation, y compris l’initiation et la formation technique. Ce que nous avons tout particulièrement apprécié, c’est que GIB s’est montrée très flexible à toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre du projet.» À présent, Rüggeberg prévoit de déployer des add-on SAP sur d’autres sites.
Gabarits de programmation : Power Player
Outre les modules Dispo-Cockpit, Rüggeberg utilise aussi les gabarits de programmation ABAP, un autre Power Player développé par GIB. Les gabarits de programmation ABAP facilitent et optimisent le travail dans ABAP, le langage principal dans SAP. En tant qu’add-on intégré SAP à géométrie variable, les gabarits de programmation font office de modèles et comprennent toutes les techniques de commande ALV. Les professionnels IT du constructeur d’outils peuvent ainsi, avec peu de ressources en temps – et donc de manière optimisée sur le plan économique – procéder à des extensions et à des adaptations spécifiques dans le système SAP de l’entreprise.
Conclusion
Avec le Dispo-Cockpit et les gabarits de programmation, Rüggeberg a trouvé l’outil de précision adapté pour une Supply Chain optimisée. La transparence générée assure maintenant une efficacité durablement accrue dans tous les processus logistiques – un levier sur lequel il valait la peine d’agir.