You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

OEE - Eficiência Global do Equipamento

O padrão ouro para medir a produtividade de fabricação.

A Eficiência Global do Equipamento (OEE - Overall Equipment Effectiveness) fornece informações sobre o nível de valor agregado de uma instalação. Esse setor geralmente tem um grande potencial de otimização, como a otimização da eficiência das instalações de produção e a minimização das paradas. A determinação desse indicador é um processo complexo e individualizado que deve ser adaptado a cada empresa.

O que inclui o OEE?

Três fatores são levados em consideração: a disponibilidade, o fator de desempenho e o fator de qualidade. O objetivo é aumentar o valor agregado e evitar desperdícios. É preciso fazer uma ampla análise de dados para preencher esses valores com conteúdo. Frequentemente é usado um software especial para registrar e analisar os dados.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Disponibilidade Fator de potência Fator de qualidade
  • Paradas não planejadas (falhas na máquina)
  • Paradas planejadas (manutenção e troca de ferramentas)
  • 100% de disponibilidade significa que o processo funciona durante todo o tempo de produção planejado
  • Paradas em marcha lenta
  • Ciclos de produção lentos
  • 100% de desempenho significa que o processo funciona com velocidade máxima
  • Refugo de produção
  • Perdas iniciais (rendimento reduzidos)
  • 100% de qualidade significa que cada peça produzida é utilizável

Como é calculado o OEE?

  • Os fabricantes típicos atingem um OEE de 60 a 65%.
  • "Fabricantes de Classe Mundial" atingem 85% de OEE.
  • Um valor de OEE de 100% significa que o processo sempre funciona na velocidade máxima durante o tempo de produção planejado e que todas as peças produzidas são utilizáveis.

Como posso aumentar o meu OEE?

Disponibilidade:
Evitar paradas não planejadas. Com o IO-Link, todos os dados relevantes de manutenção são transmitidos direta e digitalmente da instalação para o nível de TI. Desde o sensor até a infraestrutura de rede e o software, oferecemos de um só fornecedor, todos os componentes necessários para um monitoramento eficiente da saúde de suas máquinas.
Desempenho:
Transparência cria eficiência. Quanto mais ampla for a visão que você tiver da sua instalação, mais efetivamente você poderá manter o seu desempenho em um alto nível e produzir permanentemente com alta qualidade e em grande quantidade. Com sensores precisos, transmissão de dados digitais sem perda de conversão via IO-Link e softwares de alto desempenho, oferecemos todos os componentes para um diálogo simples com a sua instalação.
Qualidade:
Mesmo os menores desvios do processo desejado podem levar a uma redução na qualidade da produção de alimentos, e no pior dos casos a perdas de alto custo de matérias-primas valiosas e lotes produzidos. Oferecemos soluções holísticas para a análise permanente e de longo prazo de todos os valores críticos em seu processo de produção. Desta forma, você pode ter certeza de que os seus produtos sempre atendem aos altos padrões de qualidade.
Digitalização desde o sensor até a nuvem:
Processamento centralizado de informações descentralizadas. Oferecemos soluções com as quais você pode agrupar as informações dos sensores das instalações, pré-processar essas informações e depois transferi-las para sistemas de nuvem a fim de avaliá-las de maneira central e colaborativa, mesmo sem controladores intermediários e computadores. Sem nenhuma conexão direta com a rede da empresa. Proteja a sua produção de alimentos com sistemas de alerta inteligentes e dados transparentes disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.
Rastreabilidade:
As soluções de automação também ajudam a garantir a segurança alimentar no processo logístico. As matérias-primas como frutas, vegetais e grãos podem ser rastreadas por meio de códigos únicos desde a saída da colheita até o cliente final. Cadeias de fornecimento transparentes garantem a qualidade e também criam confiança nas mercadorias.