- moneo: plataforma IIoT
- Use cases
Monitoramento de vibrações em ventiladores de um sistema de aspiração com o moneo RTM
Visualização e análise das vibrações de um sistema de aspiração para garantir a qualidade do ar e do processo no ambiente de produção
Em vários processos de produção da empresa ifm prover gmbh, um sistema de aspiração de ar, garante permanentemente a qualidade dos produtos, a disponibilidade da máquina e uma alta qualidade do ar.
Portanto o desempenho dos ventiladores é um componente relevante dentro do processo geral de produção.
A situação inicial: sem monitoramento permanente dos ventiladores
No início do projeto de digitalização, não havia um monitoramento completo e contínuo das condições dos ventiladores.No pior dos casos, um defeito detectado tarde demais causaria a parada completa de toda a área de produção, já que a falha desta instalação provocaria uma diminuição da qualidade, que causaria problemas, entre outros, de marcação automática pois o pó fino não teria sido aspirado adequadamente.
- Ocorrem defeitos nas máquinas e períodos de parada devido ao superaquecimento, pois o calor residual não é dissipado o suficiente.
Objetivo do projeto: garantia permanente do processo de produção
Para garantir a qualidade do produto a longo prazo e evitar paradas de máquina e perdas de produção, deveria ser implementado um monitoramento contínuo do ventiladores, baseado em software. Isto também deveria permitir a mudança de um intervalo de manutenção ineficientes baseado no tempo para um planejamento de manutenção flexível e preventivo e de acordo com a necessidade.
A realização: moneo RTM em interação com IO-Link
Devido à infraestrutura de TI existente na empresa ifm prover gmbh, o moneo pôde ser instalado diretamente no hardware existente e o módulo moneo RTM pôde ser ativado. Se a capacidade do sistema não fosse suficiente, o pacote de software poderia ter sido disponibilizado no moneoappliance. O moneoappliance é a solução IPC com componentes de hardware e poder informático perfeitamente adaptados ao software. Um mestre IO-Link foi conectado ao servidor através de uma VLAN interna. Os dados dos sensores de vibração conectados foram transferidos ao mundo moneo através do mestre IO-Link para serem avaliados.
O sucesso: vantagens do monitoramento de vibração com moneo RTM
Com a ajuda da plataforma modular IIoT do moneo, o monitoramento de ventiladores pôde se tornar mais eficiente e confiável. Graças à detecção antecipada de danos iminentes nos ventiladores, é possível evitar uma falha no sistema de aspiração. Além disso, a manutenção necessária pode ser planejada de tal forma a reduzir ao mínimo os períodos de parada das instalações. A documentação de manutenção baseado no software também facilita a identificação de sinais de desgaste excessivos e repetidos e a tomar as medidas apropriadas.
Conclusão: esses recursos e desempenhos do moneo RTM garantem o monitoramento eficiente do ventilador
- Valores calculados: conversão dos valores dos sensores em informações relevantes do processo com a ajuda de modelagem de dados
- Função de Cockpit: visualização abrangente e personalizada de todos os sensores do processo
- Informação detalhada sobre a condição da máquina através do registro dos valores dos sensores
- Gerenciamento integrado de alarmes: reação rápida à mudança de parâmetros
- Advertência antecipada: evitar paradas imprevistas graças à detecção antecipada de falhas
Configuração do sistema
- Sensor de vibração IO-Link
- Sensor de temperatura
- Sensor de velocidade
- Mestre IO-Link
Tela
A tela fornece ao usuário uma visão geral dos valores relevantes do processo para o monitoramento do ventilador.
- Visão geral dos valores de vibração v-Rms, a-Peak e a-Rms em um diagrama de linhas
- Fator de crista (relação entre a-peak e a-Rms) para avaliar a condição do rolamento
- Indicação do fator de crista em forma de semáforo (verde = OK, amarelo = > 10, vermelho = > 12)
- Indicação do valor da temperatura em forma de semáforo (verde = OK, amarelo = > 50 °C, vermelho = > 60 °C)
- Temperatura atual da superfície do motor
- Indicação do valor da temperatura em forma de semáforo (verde = Ok, amarelo = > 3000U/min, vermelho = > 3500U/min)
- Velocidade atual do motor
Análise
A análise oferece a possibilidade de acessar os dados do histórico. Em caso de uma advertência ou um alarme, pode ser observado diretamente aqui qual condição levou à mensagem.
- Curva da velocidade do motor
- Tendência da velocidade de rotação do motor
- Valor de pico do VVB
A partir da análise, pode-se deduzir que o motor não girou quando o pico ocorreu, o que pode indicar, por exemplo, que se trata de uma falha provocada manualmente.
Tarefas e tickets
Assim que um valor limite definido foi excedido ou não alcançado, é criado um ticket para o valor de processo correspondente. Isto pode ser assumido e processado pela pessoa responsável. A função de comentário pode ser usada para documentar diretamente as medidas realizadas e as descrições de soluções.
Calculated Values: valores calculados
Usando um modelo para calcular as horas de operação, é possível configurar um contador de horas de operação com base em cinco opções. Em um ventilador a velocidade de rotação do motor pode ser usada como variável de medição para a contagem.
- Nome do contador de horas de operação para a identificação clara na topologia
- Fonte de dados usada para contar as horas de operação
- Valor limite para definir quando o contador conta
- Pré-seleção do horário de operação atual
- Opção de contagem regressiva