You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Comunicação industrial
  3. io-key

io-key

Hora de tornar-se criativo!
Exigências mínimas, uso máximo 24 volts e uma rede móvel, isso é tudo o que o io-key precisa para fazer o seu trabalho. Se ambos estiverem disponíveis, o IoT Gateway envia, diretamente, os dados dos sensores IO-Link para a nuvem. Para o io-key não importa se ele está em um container marítimo, em um silo de alimentação no meio de uma zona agrícola de vários hectares ou em uma máquina afastada, longe da infraestrutura existente da TI.

Dito de forma diferente: com o io-key o IIoT estará sempre onde for necessário. Isto abre novas possibilidades no monitoramento de processos e conceitos inovadores para uma vantagem no serviço de atendimento ao cliente.

Por que io-key?

Maior disponibilidade da máquina Redução de custos de operação Plug & Play Novo modelo de negócios
Falhas das máquinas são evitadas através do monitoramento dos pontos remotos de medição Com o registro de indicadores de produção, os custos de operação se tornam facilmente transparentes Uso fácil e intuitivo da transmissão de dados, dos instrumentos e telas em nuvem e função de alarme Nenhuma infraestrutura é necessária para a aplicação, de modo que novos modelos de negócios possam ser implementados facilmente

 

Monitoramento e manutenção de máquinas e instalações

Manutenção preditiva

  • Transmissão antecipada de informações sobre a condição da instalação
  • É possível introduzir medidas preventivas antecipadamente devido ao fluxo rápido de informação

Vantagens

  • Planejamento de medidas de manutenção e reparo
  • Maior disponibilidade da máquina
  • Vantagens competitivas em relação a máquinas / instalações tradicionais

Monitoramento de nível e otimização da logística

Monitoramento de nível

  • Monitoramento de níveis de tanques ou silos distantes
  • Garantia do nível ideal por parte do fornecedor através da notificação automática por e-mail

Vantagens

  • Monitoramento confiável do nível à distância
  • Otimização do processo e economia de custos graças à um melhor planejamento de manutenção, fornecimento ou descarte
  • Não é necessário integrar na infraestrutura da TI existente

Resolução de problemas

  • Através do monitoramento, é possível detectar à distância a condição da instalação
  • Notificação automática por e-mail em caso de falha

Vantagens

  • Monitoramento de máquinas e instalações independentemente do local
  • Reação rápida em caso de falhas
  • Possibilidade de enviar um alarme automático para as situações de emergência

io-key aberto para o sucesso

Rede móvel em vez de cabos
A aplicação é baseada em rede móvel oferecendo assim novas possibilidades digitais
Totalmente autossuficiente
Nenhuma infraestrutura adicional é necessária
Monitoramento confiável de dados de qualquer local
O monitoramento de dados é possível tanto de perto, à curta como à longa distância
Utilização personalizada
Apropriada para praticamente todas as aplicações através do suporte de mais de 10.000 sensores IO-Link

 

Produtos