Processo de retrolavagem em uma estação de tratamento de água

Visão clara para água limpa
Para atender de modo confiável em torno de 80.000 clientes em uma área de aproximadamente 14.600 quilômetros quadrados, a empresa australiana regional de abastecimento de água Lower MurrayWater trata a água bruta do Rio Murray para obter água potável em nove instalações.
Ao longo do tratamento para se tornar potável, a água bruta passa por várias estações, entre as quais a filtração. Nesta etapa do processo são eliminadas as menores partículas suspensas, as quais não foram separadas da água por floculação e precipitação bem como sedimentação. Como os filtros entopem gradualmente devido às partículas retidas, é necessário limpá-los regulamente através de retrolavagem. Somente assim são preservadas as funcionalidade e a vazão de água. “Para isso o processo de filtração é paralisado e a seguir água já filtrada é conduzida à alta vazão pelos filtros em sentido contrário, para soltar as partículas presas”, explicaMark Blows,chefe da equipe de manutenção elétrica na Lower MurrayWater.
Para que o processo de retrolavagem transcorra de modo isolado e que não chegue água suja até a água potável já tratada, é importante que as válvulas necessárias sejam abertas e fechadas de modo confiável.“Até então isso era assegurado através de chaves de fim de curso, o que nos permitia verificar se a válvula está aberta ou fechada.”
Quando um novo sistema de retrolavagem foi instalado na estação de tratamento de água emMildura, a Lower MurrayWater decidiu aplicar o sensor para válvulasMVQ101 da ifm em vez das chaves de fim de curso.
Detecção do que acontece na válvula
Osensor Smart Valve MVQ101 é um sensor de posição para acionamentos giratórios, que fornece uma visão clara do que acontece dentro da válvula.Pois, através do IO-Link o MVQ transmite mais do que apenas o atingimento das posições finais. Graças ao contínuo registro de posição o usuário sempre vê a posição da válvula atual com precisão de um grau, bem como os tempos de abertura e de fechamento.
Processos de movimentação mais lentos, por exemplo, permitem concluir que há depósitos na válvula e no tubo. Bloqueios ou depósitos que impedem o fechamento completo do obturador são detectados pelo sensor a partir de uma abertura de válvula de 0,1 grau, com emissão de uma mensagem correspondente. E isso ocorre tanto através das saídas de comutação e IO-Link como também no próprio dispositivo, graças ao LED de estado bem visível em todas as direções.
“Especialmente nos sistemas condutores de água, mesmo uma abertura de válvula mínima, não detectável de modo confiável pelas chaves de fim de curso convencionais, já pode bastar para eliminar uma separação efetiva entre água potável e água industrial”, de acordo com Mark Blows. “Com o MVQ podemos assegurar antes de cada processo de lavagem, que todas as válvulas realmente estão fechadas e vedadas. As outras possibilidades de diagnóstico, como o real tempo de movimentação da válvula nos ajudam a realizar a manutenção dos nossos sistemas conforme a necessidade. Isso impede tempos de parada desnecessários e também minimiza o risco de prejudicar a qualidade da água potável através de vazamentos não detectados.”


Imagem 1: o MVQ101 garante a separação confiável entre água potável e a água industrial. O sensor detecta até mesmo pequenas aberturas de válvulas, de apenas 0,1 grau. Imagem 2: graças ao IO-Link a instalação e a substituição de um MVQ são realmente simples. Além disso, o MVQ também resiste à influência direta do clima australiano.

Resistência comprovada sob o sol da Austrália
Outro ponto positivo: o MVQ prova que precisa de pouca manutenção e que é extremamente resistente. “Antes a resposta sobre a posição de válvulas ocorria através de sensores com comutadores mecânicos. Os muitos componentes móveis eram uma fonte de potenciais erros, podendo levar à parada da instalação. Com o MVQ podemos reduzir os componentes móveis e trabalhar digitalmente, diminuindo muito o risco de uma parada da instalação causada por erros.”
Ainda deve ser mencionado que a Lower Murray opera o sensor Smart Valve em ambiente externo e praticamente sem proteção contra o clima australiano. “Até agora, a poeira e a chuva não afetaram os nossos MVQs instalados, tampouco a incidência da luz solar direta e as temperaturas entre menos dois e 45 graus Celsius positivos.”
Além do ganho em informações e segurança no processo, a Lower Murray Water também aprecia o rápido processo de instalação. “A instalação do sensor sobre a válvula é realmente simples e, graças ao IO-Link a conexão ao controlador também é fácil.” Graças à tecnologia de comunicação digital IO-Link é possível conectar até oito MVQs a um mestre IO-Link, que transmite os dados reunidos adiante ao nível de TI e ao controlador.
Em caso de troca, graças à conexão pelo mestre também é reduzido o tempo de implementação, pois os parâmetros são salvos no mestre e, após a troca do sensor são escritos automaticamente no dispositivo novo. Sendo assim, no caso da Lower Murray Water, o monitoramento contínuo e confiável do processo de retrolavagem está assegurado a qualquer momento.

Conclusão
Com o uso do MVQ101 a Lower MurrayWatertem um monitoramento contínuo e transparente do estado das válvulas no sistema de retrolavagem da estação de tratamento de água emMildura. A transmissão digital da posição da válvula, tempo de abertura e de fechamento via IO-Link, bem como o alarme digital e visual no local em caso de bloqueios asseguram a qualidade da água potável e permitem que a empresa detecte a necessidade de manutenção antecipadamente e tome as medidas necessárias