Détecteur de position sélectif avec maintenance préventive conditionnelle

Détection en continu d'objets ferromagnétiques et des plus petits changements dans sa zone de détection grâce à sa résolution élevée
- Disponibilité élevée des installations : signale une dérive mécanique quand le signal process diminue
- Maintenance préventive : détection du degré de souillure dans la zone de détection
- Surveillance de la durée de vie d'outils : Compteur intégré du nombre de commutations et du temps d’utilisation
- Réglage du point de commutation rapide et adapté à l'application
Détecteur de position sélectif avec maintenance préventive conditionnelle
Ce nouveau détecteur intelligent d'ifm signale ce qu'on ne remarque habituellement que lorsqu'il est déjà trop tard. Grâce à sa résolution élevée, il détecte les plus petits changements dans sa zone de détection. En plus de sa fonction de détecteur de position, il fournit ainsi à l'utilisateur des informations supplémentaires pour la maintenance conditionnelle de son installation. Le MQ2 détecte en continu les objets ferromagnétiques devant sa face active. D'une part, en cas de dépassement d'un seuil, il signale la souillure via IO-Link pour permettre de planifier un nettoyage. D'autre part, il signale les modifications de la zone de détection, dues par exemple à une dérive mécanique. En outre, grâce au compteur intégré d'heures de fonctionnement et de cycles de commutation, un signal peut être fourni lorsque le nombre sélectionné d'opérations de commutation a été atteint. Cela permet une maintenance ciblée des outils.
Fonction « trop proche »
Le logiciel LR DEVICE permet de régler facilement deux seuils de commutation IO-Link. Le premier seuil de commutation du détecteur est activé et la LED orange s'allume lorsque la pièce à usiner se trouve à la distance sélectionnée (par ex. 300 digits). Si la distance est inférieure (par ex. 100 digits), c'est-à-dire que la pièce à usiner s'approche de manière inhabituellement proche, cela indique une usure de l'installation, par ex. une déformation du tendeur. Dans ce cas, le deuxième seuil de commutation est activé et un signal est fourni via IO-Link. Cela permet à l'utilisateur une maintenance adaptée aux besoins. En plus de la connexion à la commande de la machine, il est possible en option d'évaluer parallèlement des données secondaires pour des interventions préventives de maintenance.
Les avantages d'IO-Link :
- Réglage de deux seuils de commutation différents pour détecter les dérives telles que l'usure ou la souillure dans l'installation
- Temporisation à l'enclenchement pour faire la distinction entre des souillures et un objet qui s'approche
- Compteur intégré du nombre de commutations et du temps d'utilisation pour un remplacement ciblé de l'outil
- Configuration facile à partir d'un ordinateur portable sans devoir se rendre dans l'installation
- Identification des installations et des emplacements pour une localisation plus facile du détecteur dans les zones inaccessibles
- Avec l'afficheur, il est possible de consulter facilement « l'état de santé » à l'extérieur de la machine