- Avantages d'IO-Link
- Aperçu du système
- Secteur de l'automatisation
IO-Link dans le secteur de l'automatisation
Compteurs d’air comprimé pour l’enregistrement de la consommation d’énergie
Les fuites sont une source importante de consommation excessive d'énergie dans les systèmes d'air comprimé. Elles peuvent entraîner une perte allant jusqu'à 30 % de la puissance du compresseur. En outre, les fuites peuvent aussi causer des fluctuations de la pression du système. La conséquence : les installations exploitées au moyen d'air comprimé ne fonctionnent pas correctement, la production n'est pas efficace et la qualité du produit en pâtit. Les installations nécessitent aussi une maintenance plus fréquente.
Le compteur d'air comprimé SD d'ifm détecte la pression actuelle, le débit et la consommation totale d'air comprimé. Cela permet la détection précise de la consommation d'air comprimé sur des points individuels et dans l'ensemble du système. Les fuites peuvent être détectées et éliminées sur la base des écarts de valeurs.
Valeur ajoutée avec IO-Link
Normalement, le coût de réalisation des systèmes de surveillance d’air comprimé est prohibitif. IO-Link transmet plusieurs valeurs process sur un seul câble. Dans le cas du SD, il s'agit de la pression d'air, du débit actuel, de la température et de la valeur du totalisateur. Cela réduit le besoin en cartes analogiques coûteuses. Comme un capteur peut transmettre plusieurs signaux process, cela élimine les raccords de tuyauterie, les capteurs et les câbles supplémentaires, tout en réduisant les stocks à conserver. Les économies découlant de la détection rapide et précise des fuites contribuent à limiter la consommation excessive d'énergie. Les éventuels coûts supplémentaires découlant de l'installation de la surveillance de l'air comprimé se rentabilisent donc rapidement.
Les capteurs de dépression surveillent les préhenseurs aspirants
Les capteurs de dépression de la série PN7 détectent le vide nécessaire pour le fonctionnement correct des préhenseurs aspirants. Si les valeurs minimum ne sont plus atteintes, le préhenseur reste dans la position initiale afin d’éviter des détériorations des pièces à usiner et des installations. En outre, le réseau d'air comprimé haute pression (12 bar) et le réseau d'air comprimé basse pression (6 bar) sont surveillés.
Valeur ajoutée avec IO-Link
Si le capteur de dépression PN7 doit être remplacé, les paramètres réglés peuvent être automatiquement transmis au nouveau capteur via IO-Link. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les possibles erreurs lors du réglage du seuil de commutation. Le capteur de dépression peut fonctionner comme commutateur on/off ou transmettre des valeurs analogiques via IO-Link. Un capteur peut ainsi traiter des applications tant binaires qu'analogiques, ce qui réduit les exigences de stockage.
Contrôle de collision sur la plateforme de montage
Dans une usine d'automobiles, le détecteur de distance O1D vérifie, au passage entre deux étapes de montage, si une carrosserie se trouve sur la plateforme de montage. Si c'est le cas, un dispositif de verrouillage s'abaisse pour positionner correctement la carrosserie. Les contraintes structurelles font que le O1D est installé à un endroit difficile d'accès. Actuellement, pour modifier les paramètres du capteur en cas de changement de production, la ligne de montage doit être stoppée.
Valeur ajoutée avec IO-Link
Un paramétrage à distance via IO-Link est crucial dans cette application. Le détecteur de distance O1D peut être monté en toute quiétude à l'endroit le plus inaccessible. En cas de passage à un autre modèle de production, il peut être réglé par logiciel ou par l'API sans arrêter la ligne de production.