• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Automatische Traubenernte mit ifm

08.03.18

Automatische Linienführung ohne GPS für mobile Landmaschinen des Herstellers Grégoire: Mit dem EasyPilot bietet der Hersteller von Geräteträgern und Obstvollerntern ein System zur automatischen Linienführung mittels Sensoren mit einer Präzision von 3 cm ohne GPS-Positionssignal. Erfolgreich: auch dank ifm.

Es gibt wenig, um das sich so viele Geheimnisse ranken und bei dem sich die Geister so sehr scheiden, wie bei Wein. Wein: das selbsterklärte Nationalgetränk Italiens, der Kelch des ewigen Bundes in der christlichen Religion ist mit ihm gefüllt und nicht zu Unrecht kennt der Volksmund das Sprichwort „In vino veritas“ – im Wein liegt die Wahrheit.
 
Eine Wahrheit über Wein ist zum Beispiel die, dass zunächst Trauben geerntet werden müssen, damit es überhaupt zu Wein kommen kann. Und es ist die springende Frage des technologischen Fortschritts: Automatisch oder per Hand?
Das romantische Bild der Traubenernte, das in Filmen gerne erzählt wird und sicherlich den ein oder anderen Hollywoodstar zu einem eigenen Weingut verleitet hat, sieht in der Realität, angesichts von Zahlen wie einem Trinkvolumen von 20 Litern pro Kopf allein in Deutschland, anders aus – und bedeutet viel Arbeit in kurzer Zeit für die rund 80.000 Winzer in Deutschland, die auf etwa 102.000 Hektar Wein anbauen und ernten.

Wie kann sich Erfolg vor diesem Hintergrund einstellen?

Erfolg durch Technik: Viele Winzer setzen anstatt Handarbeit hochmoderne Erntemaschinen ein, sogenannte Traubenvollernter.
Ein Traubenvollernter kann variabel eingesetzt werden. In 3 bis 5 Stunden ist ein Hektar erfolgreich abgeerntet. Bei einer Traubenlese „von Hand“ müssten im Vergleich dazu rund 40 bis 60 Arbeiter eingesetzt werden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Wie arbeitet ein automatischer Traubenvollernter?

» Link zum Video

Ein Hersteller von Traubenvollerntern ist die französische Firma Gregoire. Optional können die Gerätschaften wie der Traubenvollernter von Gregoire mit einem System zur automatischen Linienführung ausgestattet werden: dem System „Easy Pilot“. Dieses System weist eine Genauigkeit von 3cm auf - und das ganz ohne die Verwendung von Satelliten-Signalen.
Die Erfassung der Rebzeile erfolgt dann durch einen O3M-Sensor von ifm. Dieser misst die Entfernung Punkt für Punkt anhand der nächsten Oberfläche sowie mit Hilfe eines Wellensenders, der die generelle Beschaffenheit der Reben erfasst und darstellt.
Fehler durch seitliche Weinranken oder hohe Gräser können ausgeschlossen werden.
Während der Traubenvollernter über die Reben fährt, bildet er einen Tunnel unter dem Führerhaus. In diesem Tunnel befinden sich Glasfiberstäbe, die Vibrationen erzeugen. Die Rebreihe wird im Tunnel „gerüttelt“, was das Abfallen der Trauben bewirkt. Die Trauben fallen auf ein Förderband und werden in einem Auffangbehälter gesammelt. Ein Ventilator bläst unerwünschte Elemente wie Blätter und Ästchen weg.
Gleichzeitig befindet sich ein weiterer Sensor oben mittig an der Fahrerkabine des Traubenvollernters. Der Sensor ist auf den Boden gerichtet und bestimmt die Höhe und Dicke der Anbindungen. Nach der Signalverarbeitung wird eine Führungsspur erzeugt, welche die Rebzeile als Modell darstellt. Auf dieser Grundlage wird die optimale Fahrroute berechnet.
Wenn sich die Maschine in der Rebzeile befindet, startet der Fahrer den EasyPilot über den Bildschirm, der sich in der Fahrerkabine befindet. Nach Starten des Systems muss der Fahrer nur noch die Arbeitsgeschwindigkeit und die Überwachung der Werkzeuge „im Auge behalten“ - den Rest erledigt das System. Am Ende der Rebzeile melden ein visuelles und ein akustisches Signal dem Fahrer, dass er kurz selbst Hand anlegen muss, um den Traubenvollernter zu wenden und in die nächste Rebzeile zu steuern.

Früher wurde der Zeitpunkt der Weinlese von der Regierung festgelegt. Heute entscheiden die Winzer selbst - und wenn es nach dem Traubenvollernter von Gregoire geht, können Weintrauben jederzeit geerntet werden - auch bei Nacht.

Bleibt noch zu erwähnen: Innovation zahlt sich aus: Der Hersteller GREGOIRE hat den Innovations-Award für sein neues automatisches Linienführungssystem EasyPILOT, basierend auf O3M Sensoren von ifm, gewonnen. Auf der SITEVI, einer großen Messe rund um Weinanbau, wird der automatische Traubenvollernter präsentiert werden.
Das Ergebnis einer langen Geschichte. Und der Anfang einer weiteren erfolgreichen Geschichte für ifm.

» www.pleinchamp.com

Zahllose Vorteile

Neben des Verzichts auf eine GPS-Verbindung, bietet das System von Grégoire viele Vorteile: präzise Linienführung auch in unebenen Parzellen, erhöhte Qualität der Weinlese (verbesserte Dichtigkeit, geringerer Verlust, Erhalt der Rebstöcke), erhöhte Gleichmäßigkeit der Prozesse außerhalb der Weinlese (Zerstäubung, Laubschnitt...), Schonung der Mechanik, Komfort und Produktivität, Einsatzmöglichkeit bei Tag und bei Nacht, Arbeitsgeschwindigkeiten bis 12 km/h. EasyPilot ist bei den aktuellen G7- und G8-Modellen optional erhältlich. Das System kann auch bei den meisten Vorgängermodellen, welche mit einem Richtungssensor ausgestattet sind, nachgerüstet werden.