Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft 2020
ifm-Sensoren unterstützen Graforce erfolgreich bei der Umsetzung von klimaneutralen Verbesserungskonzepten.
Graforce konnte den ersten Platz des Innovationspreises der deutschen Gaswirtschaft 2020, in der Kategorie effiziente Energiekonzepte für sich gewinnen.
In dem Image-Video (Link zum Video finden Sie oben rechts) zum Innovationspreis des Unternehmens lässt sich ein spannender Fund ausmachen.
Doch was macht Graforce und was hat ifm damit zu tun?
Graforce beschäftigt sich mit dem umfassenden Gebiet der Wasserstofferzeugung und Schmutzwasserreinigung. Den Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft 2020 konnte Graforce mit dem Projekt einer vollständig klimaneutralen Beheizung eines Hotel-Gebäudes für sich gewinnen. Aktuell verfolgt das Unternehmen das Projekt einer klimaneutralen Abwasserreinigung in dem Berliner Wasserbetrieb des Klärwerks Waßmannsdorf. Weitere Informationen zu Graforce finden Sie hier.
Die ifm-Sensorik wird bisher in den Bereichen Aufbereitung, Abluft und Wasser eingesetzt.
Wieder einmal kann ifm erfolgreich bei der Umsetzung klimaneutraler Verbesserungskonzepte Unterstützung leisten. An dieser Stelle Gratulation an Graforce zu der hervorragenden Platzierung und auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.