• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Bundeskanzler Olaf Scholz und der indonesische Staatspräsident Joko Widodo informieren sich am Stand von ifm

17.04.23

Im Rahmen des traditionellen Kanzlerrundgangs am ersten Tag der Hannover Messe Industrie haben Bundeskanzler Olaf Scholz und der indonesische Staatspräsident Joko Widodo den Stand der ifm-Unternehmensgruppe in Halle 9 besucht.

Michael Marhofer, Vorsitzender des Vorstands der Unternehmensgruppe, führte die Gäste über den Stand und zeigte ihnen unter anderem eine Wasserfiltrationsanlage von EnviroFalk. Mit den Kompetenzen von ifm in den Bereichen intelligente Messtechnik und digitale Kommunikation entstehen mit solchen Anlagen Lösungen, um der großen Herausforderung der Wasserknappheit zu begegnen.

Das Potenzial der Digitalisierung in solchen Anwendungen besteht etwa darin, aus den Daten, die von den Sensoren erzeugt werden, wertvolle Informationen zu generieren, die dann im Anschluss für weitergehende Maßnahmen verwendet werden können. Für solche Industrie-4.0-Anwendungen bietet ifm mit der IIoT-Plattform moneo eine perfekte Lösung an. Auf dem Messestand konnten sich die hochrangigen Besucher ein Bild davon machen, wie damit beispielsweise Smart Maintenance umgesetzt werden kann. Eine Augmented-Reality-Brille, in der eine Kamera des zu ifm gehörenden Unternehmens pmd technologies zum Einsatz kommt, zeigt eindrucksvoll, wie Informationen aus moneo direkt vor Ort an der Anlage für den Nutzer zur Verfügung gestellt werden.

Besonders interessant für den indonesischen Staatspräsidenten: ifm hat Anfang März einen neuen Standort in Indonesien eröffnet, um die Digitalisierung des asiatischen Wirtschaftsrau­mes mit einer stärkeren Präsenz zu begleiten. „Mit der Kompetenz vor Ort werden wir von nun an die indonesischen Unternehmen noch passgenauer bei der Digitali­sierung ihrer Produktionsprozesse unterstützen“, sagt Michael Marhofer. Somit leiste auch ifm einen Bei­trag zur erfolgreichen Umsetzung der Digitalisierungsinitiative „Making Indonesia 4.0“.

Ein weiterer Blickfang auf dem Messestand von ifm – auch für Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Widodo – war zweifellos der ifm-Truck, der in diesem Jahr für die Recruiting World 4.0 extra in die Halle gefahren wurde. Dort erfahren Interessenten aus unterschiedlichen Bereichen alles rund um Berufseinstieg und Karriereoptionen innerhalb der ifm-Unternehmensgruppe. Aktuell sind in der Unternehmensgruppe mehr als 300 offene Stellen zu besetzen.