Einsatz von ifm-Sensorik zur Ventilsteuerung
Videobericht
Da Rohstoffe häufig in Silos gelagert werden, kann mit Hilfe von Ventilsensoren (MVQ) überprüft werden, ob eine Ventilklappe geöffnet oder geschlossen ist - erste Anzeichen von Verschleiß können so frühzeitig erkannt werden. Auf diese Weise kann Sto auch erkennen, ob ein Ventil verschlissen oder blockiert ist, was die Möglichkeit bietet, fehlerhafte Chargen zu vermeiden und Zeit und Geld in der Produktion zu sparen. Ein weiterer Vorteil der ifm-Sensorik ist die IO-Link-Anbindung, die es Sto ermöglicht, direkt von der Zentrale aus auf den Sensor zuzugreifen und ihn so einfach zu bedienen und zu warten.