Sensori e sistemi per l’automazione navale
Nei prossimi anni l’industria navale attraverserà il più grande cambiamento strutturale della sua storia. La nave del futuro sarà azionata da una catena cinematica ibrida o in modo completamente elettrico, quindi diventerà più rispettosa dell’ambiente.
ifm supporta l’industria navale e il relativo indotto con diverse applicazioni, quali ad es. la tecnica di propulsione, il trattamento dei gas di scarico, la depurazione dell’acqua, la filtrazione degli impianti delle acque reflue, l’equipaggiamento dei ponti ecc. con sensori intelligenti e soluzioni di sistema. Vi rientra il monitoraggio dello stato di impianti critici come le catene cinematiche e i gruppi idraulici.
ifm dispone della tecnologia ed esperienza necessarie per equipaggiare con la tecnica di automazione navi da carico, navi di rifornimento, navi portacontainer, yacht, navi da crociera e battelli. I sensori e i sistemi sono facili da installare e possono resistere alle condizioni climatiche più avverse in alto mare.
Sensori e sistemi hanno le certificazioni necessarie per l’industria navale da parte del DNV e del Bureau Veritas.
ifm è presente in oltre 85 Paesi con 8750 collaboratori. Grazie all’elevato livello di disponibilità, in genere i prodotti vengono consegnati nel giro di pochi giorni nel luogo richiesto.