ifm compie 50 anni: l'anno dell'anniversario e come tutto è cominciato.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2019/1.sensor_de.jpg?v=655264429)
Il 29 ottobre 1969 fu fondata ifm electronic geräte gmbh+co kg, oggi Gruppo ifm. Il successo di ifm risale all'anno della sua fondazione quando furono inventati i sensori di prossimità induttivi per 220 Volt.
La motivazione era quella di realizzare qualcosa di diverso e di migliore rispetto agli altri, ossia con qualità, affidabilità e assistenza al cliente. Alcuni anni prima della fondazione, i padri fondatori Gerd Marhofer come "addetto vendite" e Robert Buck, appassionato "ingegnere elettrotecnico", avevano già messo in funzione laminatoi e acciaierie per un produttore di impianti in Alsazia. Tuttavia entrambi non erano soddisfatti di questo lavoro. Così, nel 1967, Robert Buck cominciò a progettare alcuni sensori e circuiti nel suo appartamento a Tettnang (Germania). Seguendo il suggerimento di Gerd Marhofer, costruì un sensore induttivo per una tensione di alimentazione da 220 Volt. Fino ad allora nessuno vendeva sensori per il rilevamento senza contatto. "Ma Robert Buck era uno straordinario progettista; pareva quasi che si fosse rimpicciolito per andare ad infilarsi dentro al circuito", ricorda Gerd Marhofer. "Volevo risolvere i problemi con mezzi elettronici dei quali gli altri non si interessavano", fu la risposta di Robert Buck.
Lo sviluppo dei sensori induttivi di prossimità per tensione di alimentazione da 220 Volt che vanno a comandare direttamente un "relè" ha segnato la nascita di ifm electronic geräte gmbh+co kg. La gamma di prodotti di ifm era al tempo costituita da sensori induttivi con una distanza di commutazione di 10 e 20 mm.
Oggi, mezzo secolo dopo, la gamma di prodotti di ifm include tutte le soluzioni standard importanti e anche sistemi specifici per i singoli settori. Oltre ai sensori di posizione e di processo fanno parte della gamma anche i sensori per il controllo del movimento e la tecnologia di sicurezza. ifm offre inoltre prodotti per l'elaborazione industriale dell'immagine e la comunicazione nonché sistemi di identificazione e sistemi per macchine mobili. ifm punta sempre più allo sviluppo di soluzioni innovative per Industria 4.0.