SFI goes moneo
Come SFI e moneo portano la gestione della supply chain a un livello superiore
Di Ariane Becker
A chi non è successo: la giornata lavorativa è già finita, anche se sembra essere appena iniziata. Se solo non ci fossero sempre queste inutili perdite di tempo! Di sicuro ci sono anche alcune fasi lavorative nella tua produzione che potrebbero essere completate dall'automazione senza il tuo intervento, praticamente da sole! Ottimizzando i processi, le aziende potranno lavorare in futuro in modo molto più efficace utilizzando il tempo risparmiato per raggiungere più rapidamente gli obiettivi.
La chiave di tutto ciò sta nella perfetta interazione tra il livello di produzione e quello IT. È necessario stabilire un processo di elaborazione e trasmissione dati semplice, senza interruzioni e intelligente, che si traduca successivamente in azioni completamente automatizzate. Dal 24 gennaio 2022, ci pensano la piattaforma IIoT moneo e il componente softwareGIB Shopfloor Integration.
ifm moneo può essere immaginato come una cassetta degli attrezzi digitale contenente vari strumenti che possono essere utilizzati per implementare con successo i progetti IIoT. La piattaforma a struttura modulare, indipendente dal produttore, si concentra su un'implementazione semplice e veloce dei singoli componenti e su interfacce di facile utilizzo. moneo trasforma i big data in smart data, converte i dati dei sensori in informazioni digitali, li analizza e li trasferisce dal livello della Operations Technology al mondo IT.
È qui che entra in gioco GIB Shop Floor Integration: il componente software elabora nel sistema ERP-SAP informazioni rilevanti per il processo, come il consumo di materiale o i difetti imminenti negli impianti di produzione. Con una semplice integrazione, SFI (acronimo di Shopfloor Integration) offre la possibilità di attivare e controllare attività e processi di follow-up, come la creazione di una prenotazione di materiale.
Ciò significa che i dati di produzione non devono più essere inseriti manualmente nel sistema ERP-SAP: questo non solo riduce la possibilità di errori e minimizza i costi del personale, ma garantisce anche un aggiornamento continuo dei dati. Il monitoraggio permanente dello stato rende molto più semplice la pianificazione degli interventi di manutenzione e assistenza: gli utensili possono essere revisionati o sostituiti in base al loro utilizzo, anziché a intervalli di tempo, prolungando spesso in modo significativo la loro vita utile. D'altro canto, il monitoraggio consente di riconoscere ed eliminare tempestivamente l’usura, prima che si verifichi un guasto. In questo modo si riducono sensibilmente i tempi di inattività e di setup, si ottimizzano i costi e si garantisce una produzione di alta qualità.
moneo e SFI sono in grado di convincere anche in termini di installazione e compatibilità futura, come ben sa Nikolaj Schmitz, manager IIoT di GIB: "La configurazione è estremamente semplice, seguendo il principio plug-and-go. Inoltre un grande vantaggio è chiaramente poter offrire ai nostri clienti tutto da un'unica fonte e perfettamente compatibile. E grazie alla costante crescita delle funzionalità out-of-the-box di moneo e SFI, i nostri clienti sono ben attrezzati anche per affrontare per le sfide future".