• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

io-key: monitoraggio centrale dei dati di sensori da piccole applicazioni decentralizzate

Non sarebbe pratico poter controllare anche applicazioni decentralizzate?

io-key trasmette i dati dei sensori collegati tramite rete cellulare (NB-IoT o rete 2G) ad un cloud protetto dove sono a disposizione dell'utente, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, da una dashboard ben strutturata. L'installazione di lunghi cavi per raggiungere i sensori periferici, costosa e soggetta a errori, è solo un ricordo lontano così come lo è un'infrastruttura sovradimensionata e dispendiosa quando si utilizzano pochi sensori.

I tuoi vantaggi

Monitoraggio plug & play
Monitoraggio dell'impianto con sensori senza progettazione di reti e cablaggio

Monitorare ciò che è importante
Ricevere avvisi via mail e SMS quando si verifica un problema

Semplice messa in servizio
Un’alimentazione e la disponibilità di una rete GSM: questo è tutto ciò di cui io-key ha bisogno

Alta flessibilità
Scelta libera del luogo di montaggio, anche all'esterno grazie al grado di protezione IP65; selezione da una moltitudine di sensori IO-Link per ogni tipo di applicazione

Efficienza
Costi ridotti rispetto ad altre soluzioni cloud industriali

Riduzione di tempo e costi per l'installazione

Con io-key, scegli fin da subito un tipo di monitoraggio di processi e sistemi potente ma semplice da utilizzare. Una sorgente di alimentazione e la disponibilità di una rete GSM: questo è tutto ciò di cui ha bisogno io-key per trasmettere al cloud i dati dei sensori IO-Link collegati. Non è più necessaria una complessa connessione alla rete aziendale o ad un sistema di controllo.

  1. Collegare all'alimentazione
  2. Collegare fino a 2 sensori IO-Link
  3. Registrarsi. Fatto!

Pratico: funzione di allarme tramite e-mail o SMS, report automatici

In una dashboard ben strutturata, l'utente può impostare con pochi click i valori limite per i sensori collegati. Se vengono superati per eccesso o per difetto, l'utente riceverà un messaggio di allarme tramite e-mail o SMS. Tutti i dati possono essere inoltre riassunti ed esportati automaticamente in un report.

Potente: corpo robusto, ampia scelta di sensori

Sia in ambienti polverosi che all'aperto, io-key è la soluzione ideale, grazie al suo grado di protezione IP65, per qualsiasi tipo di applicazione. Grazie a due collegamenti per sensori è possibile implementare numerose applicazioni di monitoraggio. In merito, ifm propone una vasta gamma di sensori IO-Link.

Con quale frequenza hai bisogno dei dati del sensore?

Sono possibili fino a 4 intervalli diversi:

  • 1 volta al giorno → Per rilevamenti quotidiani, ad es. livelli o soglie
  • Ogni ora → Ad esempio per il monitoraggio delle condizioni o dei valori di temperatura
  • Ogni minuto → Per rilevamenti frequenti, ad es. per valori di posizione o di processo
  • Ogni 10 secondi → Ideale per rilevamenti critici, ad es. per la manutenzione predittiva

Per trovare la tariffa dati che si adatta alle tue applicazioni:

Vedi tariffe dati

Così semplice può essere il monitoraggio di processi e impianti decentralizzati.

Monitoraggio del flusso nelle stazioni di pompaggio

Con io-key è possibile tenere sempre sotto controllo il corretto funzionamento della pompa in stazioni di pompaggio remote o mobili. Una funzione di allarme segnala immediatamente gli scostamenti dal valore nominale così che sia possibile ristabilire in modo rapido la potenza di pompaggio richiesta.

Misurazione del livello nei serbatoi

Silos per i mangimi, serbatoi per l’inchiostro da stampa o gli additivi per calcestruzzo hanno una cosa in comune: devono essere riempiti prima che si svuotino completamente. I fornitori che attrezzano i serbatoi presso il cliente con io-key, possono garantire un’alimentazione del prodotto affidabile e continua. Una volta che il livello ha raggiunto un valore definito, la logistica può avviare automaticamente il riempimento. Un netto miglioramento nella qualità del servizio.

Manutenzione predittiva su macchine remote

Tramite io-key è possibile monitorare i ventilatori in celle frigorifere o depositi decentralizzati, ma anche motori o pompe remoti come per l'agricoltura automatizzata. Cuscinetti danneggiati, disequilibrio e simili segni di un imminente danneggiamento della macchina vengono rilevati dal sensore di vibrazioni e segnalati al sistema di controllo centrale tramite io-key. In questo modo, i processi di lavorazione importanti non vengono interrotti in maniera imprevista e la qualità del prodotto viene garantita grazie alle condizioni di stoccaggio costanti.

Non sei ancora convinto?

Fino ad ora, dotare le parti remote dell'impianto di sensori per poter poi analizzare i segnali richiedeva molto tempo ed elevati costi.

Il responsabile del prodotto, Michael Strauss, spiega in questo video come questo sia semplice e rapido grazie ad io-key.