You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Mini torretta di segnalazione con grandi funzionalità

Mini torretta di segnalazione con grandi funzionalità

  • Comando tramite IO-Link o ingressi digitali
  • Ottima visibilità in ambienti luminosi
  • Semplice montaggio tramite dado di fissaggio M30
  • Potente avvisatore acustico (90 dB) con melodie impostabili
  • Alto grado di protezione, anche con avvisatore acustico. Idonea per ambienti bagnati.

Indicazione flessibile delle condizioni della macchina
Su macchine, impianti o nastri trasportatori, i diversi colori delle torrette di segnalazione indicano gli stati operativi o le anomalie in modo ben visibile. Questa innovativa torretta di segnalazione è un'alternativa intelligente alle tradizionali torrette luminose a più segmenti. Il segmento luminoso può emettere luce di 7 colori diversi. Per ogni colore è anche possibile impostare la luce fissa o diverse modalità di luce pulsante. La torretta viene controllata tramite IO-Link; tuttavia, tre colori definibili possono essere attivati attraverso tre ingressi digitali. In questo modo le tradizionali torrette luminose possono essere sostituite in modo molto semplice. Sono disponibili varianti con avvisatore acustico e/o pulsante configurabili.

Tre modalità di funzionamento
La novità della torretta di segnalazione è costituita da tre modalità di funzionamento che offrono all'operatore la massima versatilità. IO-Link offre di sicuro la massima flessibilità per il funzionamento e la parametrizzazione ma anche senza IO-Link è possibile selezionare i colori utilizzando tre ingressi digitali. I colori possibili sono rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo e bianco.

Modo IO-Link
Qui possono essere controllati i sette colori, l'avvisatore acustico e il pulsante. La parametrizzazione (modalità di luce pulsante, melodie ecc.) può essere modificata in qualsiasi momento tramite il sistema di controllo. Ciò garantisce massima flessibilità.

Modo SIO RGB
Questa modalità funziona senza IO-Link. I 7 colori vengono attivati tramite tre ingressi digitali (RGB) che vengono controllati singolarmente o in combinazione. L'avvisatore acustico e il pulsante possono essere indirizzati e attivati tramite un ulteriore pin del connettore M12 a 5 poli.

Modo SIO On / Off
In questa modalità è possibile selezionare tre colori, ognuno tramite un pin separato. Le torrette luminose a più segmenti possono essere così sostituite in modo semplice. L'avvisatore acustico e il pulsante possono essere indirizzati e attivati tramite un ulteriore pin del connettore M12 a 5 poli.

Parametrizzazione tramite IO-Link
Anche se è possibile un funzionamento nel modo SIO senza IO-Link, quest'ultimo è necessario per la parametrizzazione, ad esempio dei colori desiderati. Utilizzando il software LR DEVICE di ifm, l'operatore può configurare i dispositivi IO-Link in modo semplice, caricare e salvare i parametri. Inoltre i valori possono essere visualizzati in modo chiaro e le impostazioni del dispositivo possono essere testate in modo pratico.

Funzioni IO-Link (selezione):

  • modi operativi
  • 7 colori selezionabili
  • Luce continua, 3 modalità di luce pulsante, 3 modalità di luce intermittente
  • 7 melodie diverse per l'avvisatore acustico