ifm mate: sistema di assistenza per postazioni di lavoro manuale
Un semplice supporto
Con ifm mate ci si affida ad un collega paziente e teoricamente onnisciente per le postazioni di lavoro manuale. Che si tratti di assemblaggio o confezionamento, con ifm mate è possibile definire, spiegare ed eseguire ogni sequenza di lavoro manuale passo dopo passo. Il cuore del sistema è un algoritmo IA che, in combinazione con la telecamera montata sopra la postazione di lavoro, riconosce le mani dell’operatore senza l’ausilio di accessori aggiuntivi, come braccialetti o occhiali VR, che sono spesso d’intralcio. La sequenza definita del processo viene visualizzata sul display, insieme a contenuti di supporto opzionali come video o grafici.
Qualità garantita e apprendimento
ifm mate indica chiaramente anche gli scostamenti da un processo definito. La sequenza del processo errata viene visualizzata ripetutamente finché non viene eseguita in modo corretto. Questo ottimizza l’apprendimento da parte dell’operatore e garantisce anche la qualità del lavoro svolto.
Supporto sensoriale e libreria centrale
I sensori di visione O2D5 possono essere perfettamente integrati in ifm mate per un controllo della qualità dei pezzi ancora più efficace, ad esempio tramite l’analisi dei contorni nominali/reali. Tramite REST API, più sistemi possono accedere ad una libreria di istruzioni. Inoltre, attraverso l’interfaccia
, è possibile un dialogo ERP in modo che la pianificazione degli ordini possa essere effettuata a livello centrale per i singoli sistemi.
Per saperne di più sulle funzionalità, consultare mate.ifm.