You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Equipaggiare un impianto di trattamento delle acque reflue chimiche con IO-Link per ottenere acqua pulita

Acqua e acque reflue
Trattamento dell'acqua
Comunicazione industriale
IO-Link PLC (controllore logico programmabile)
Monitoring and maintenance
Report video

ifm è un partner chiave per l’impianto di trattamento delle acque reflue di CTP environnement, a dimostrazione del suo impegno per la sostenibilità ambientale. I sensori di pressione e livello di ifm sono parte integrante dell’impianto e comunicano perfettamente con il PLC tramite IO-Link.

La strumentazione installata nell’impianto di trattamento delle acque reflue è stata implementata con sensori di livello capacitivi di ifm che monitorano efficacemente i livelli dell’acqua nei serbatoi, aumentando l’affidabilità e il controllo dell’intero processo di trattamento. Diversi sensori di pressione posizionati strategicamente assicurano un monitoraggio preciso in vari punti e contribuiscono così all’efficienza complessiva del serbatoio.

L’utilizzo di IO-Link comporta notevoli vantaggi, come la centralizzazione semplificata dei segnali dei sensori, che riduce il cablaggio e la programmazione. CTP environnement conferma i notevoli vantaggi di IO-Link, citando il miglioramento della sicurezza e della performance, nonché il potenziale per future applicazioni in altre cave.

CTP

Leader del mercato francese nel settore della pulizia chimica a livello industriale, il Gruppo CTP sviluppa e implementa soluzioni per la pulizia di impianti termici e il trattamento delle loro acque reflue. Il Gruppo opera in numerosi settori in oltre 45 Paesi.

CTP

Leader del mercato francese nel settore della pulizia chimica a livello industriale, il Gruppo CTP sviluppa e implementa soluzioni per la pulizia di impianti termici e il trattamento delle loro acque reflue. Il Gruppo opera in numerosi settori in oltre 45 Paesi.

Sistemi IO-Link di ifm

Comunicazione punto a punto con sistemi IO-Link di ifm

IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Insieme, è stata creata un'interfaccia standardizzata e indipendente dal bus di campo per l'automazione, che offre all'operatore un collegamento punto-punto senza un complesso indirizzamento. I sensori digitali, che in passato erano limitati per lo più a semplici segnali di commutazione o valori analogici, sono diventati sensori intelligenti.

Le storie di successo più recenti

Report di applicazione, Case Study e video da tutti i settori industriali mostrano come i nostri clienti riescano ad ottimizzare i costi grazie alle soluzioni di ifm. Allo stesso tempo, è spesso possibile aumentare l'efficienza e la funzionalità delle macchine.