Rüggeberg - Utilizzare gli strumenti giusti per ottimizzare l'efficienza
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/references/rueggeberg/ar-rueggeberg.jpg?v=1551292022)
Un add-on rende più trasparente la gestione della supply chain in SAP
Per una maggiore efficienza in tutti i processi logistici, un produttore di utensili di alta qualità attivo a livello internazionale punta su un add-on SAP certificato, che garantisce un aumento sostenibile dell'efficienza attraverso la trasparenza. GIB Dispo-Cockpit fornisce un controllo trasparente di scorte e produzione con una chiara panoramica dei report di produzione e la visualizzazione degli indici con pochi click.
I prodotti PFERD sono strumenti innovativi ad alte prestazioni, apprezzati in tutto il mondo. In qualità di produttore di alta qualità, l'azienda si concentra sempre sull'ottimizzazione economica, sia nello sviluppo di nuovi prodotti che nel miglioramento continuo dei propri processi logistici e produttivi basati su SAP ERP. Poiché individuare il potenziale di ottimizzazione è fondamentale in questo processo, l'azienda non ha esitato a lungo quando è venuta a conoscenza di GIB Dispo-Cockpit durante i GIB Success Days, un evento organizzato dal produttore di software con sede a Siegen.
La decisione dell’azienda è stata determinata da una supply chain che al tempo non era trasparente: "Sulla nostra lista di priorità c’era l'istituzione di un controllo continuo delle scorte, nonché un monitoraggio e report trasparente e chiaro della produzione", ricorda Olaf Theunissen, responsabile Gestione scorte di Rüggeberg. "La priorità assoluta, tuttavia, è stata sicuramente la classificazione degli articoli e l'ottimizzazione dei master data dei materiali e i regolamenti. A causa di liste e tabelle Excel diversi e di vari problemi di interfaccia causati da uno strumento logistico diverso a SAP, eravamo alle prese con la mancanza di trasparenza nei processi e negli indici. Di conseguenza, abbiamo avuto difficoltà, ad esempio, a definire e applicare processi sostenibili per ogni articolo aggiunto o modificato".
Trasparenza e controllo invece di tentativi ed errori
Come add-on certificato SAP, GIB Dispo-Cockpit ha convinto il produttore di utensili non solo perché ha risolto il problema dell’interfaccia: come strumento sovraordinato, supporta tutti i processi logistici eliminando il noioso passaggio da una transazione all'altra, da una piattaforma all'altra e da una tabella Excel all'altra.
Mentre in passato l’accesso agli indici chiave della logistica presso il produttore di utensili era molto lungo e complesso, ora è possibile farlo con pochi click dopo dopo aver integrato Dispo-Cockpit; tutti gli indici chiave della logistica possono essere determinati rapidamente e visualizzati con chiarezza. I moduli DC Operations e Controlling sono stati implementati a livello mondiale in tutti gli stabilimenti. Grazie a layout utente personalizzati e layout predefiniti, tutte le informazioni rilevanti per la pianificazione, come i master data dei materiali, la domanda e il consumo oppure le informazioni sugli ordini di produzione e di fabbricazione, possono essere visualizzate in modo rapido ed efficiente per prendere le decisioni giuste. È inoltre possibile utilizzare il modulo DC Controlling per visualizzare quantità simulate della domanda o per simulare la situazione di accesso.
Soprattutto in interazione, i 6 moduli di GIB Dispo-Cockpit sono uno strumento altamente efficiente che consente processi trasparenti e quindi economici. Theunissen riferisce che sono già state create notevoli sinergie grazie all'implementazione dei moduli Operations e Controlling. "Tutti i nostri requisiti sono stati soddisfatti. Siamo molto soddisfatti di Dispo Cockpit e del modo in cui GIB lo ha implementato, compresi il workshop iniziale e la formazione tecnica. La flessibilità di GIB in tutte le fasi della pianificazione e dell'implementazione del progetto è stata particolarmente gradita". Nel frattempo, Rüggeberg sta pianificando l'implementazione di add-on SAP in altre sedi.
Modelli di programmazione Power Player
Oltre ai moduli Dispo Cockpit, Rüggeberg utilizza i modelli di programmazione ABAP, un altro grande successo sviluppato da GIB. I modelli di programmazione ABAP facilitano e ottimizzano il lavoro in ABAP, il linguaggio principale di SAP. Come add-on non modificabile integrato in SAP, i modelli di programmazione fungono da template e includono tutte le tecniche di controllo ALV. In questo modo, i professionisti IT del produttore di utensili possono apportare estensioni e adeguamenti specifici al sistema SAP interno in modo rapido ed efficiente.
Conclusioni
Con Dispo-Cockpit e i modelli di programmazione, Rüggeberg ha trovato lo strumento di precisione giusto per ottimizzare la supply chain. La trasparenza creata garantisce ora un aumento sostenibile dell'efficienza in tutti i processi logistici: l'utilizzo di questo nuovo strumento sembra aver dato i suoi frutti.