Detector magnético de posición y sistema de monitorización de condición en un solo equipo
Detección continua de objetos ferromagnéticos e identificación de los cambios más pequeños en el rango de conmutación gracias a la alta resolución
- Alta disponibilidad de equipos: indica desgaste cuando disminuye el alcance de detección
- Mantenimiento preventivo: detección del grado de suciedad en la zona de conmutación
- Monitorización de la vida útil de herramientas: contador integrado para horas de funcionamiento y ciclos de conmutación
- Rápido ajuste del punto de conmutación adaptado a la aplicación
Detector magnético de posición y sistema de monitorización de condición en un solo equipo
El nuevo sensor inteligente de ifm hace visible lo que se detectaría cuando ya es demasiado tarde. Debido a su alta resolución, el sensor detecta los cambios más pequeños en la zona de conmutación. Aparte de su función como detector de posición, el equipo también ofrece al usuario información adicional para un mantenimiento basado en la condición de la instalación. El MQ2 detecta de forma continua objetos ferromagnéticos que se encuentran delante de su superficie activa. Por un lado, se encarga de señalizar un exceso de suciedad a través de IO-Link para que se pueda iniciar un proceso de limpieza. Igualmente se ocupa de indicar cambios en la zona de conmutación debidos p. ej. a un desgaste mecánico. Por otro lado, gracias al contador integrado de horas de funcionamiento y ciclos de conmutación, se puede emitir una señal cuando se ha alcanzado un número deseado de procesos de conmutación. Esto permite realizar un mantenimiento selectivo de herramientas.
Función "demasiado cerca"
El software LR Device permite ajustar fácilmente dos puntos de conmutación IO-Link. El primer punto de conmutación del sensor se activa y el LED naranja se enciende cuando la pieza se encuentra a la distancia deseada (p. ej. 300 dígitos). Si esa distancia es inferior (por ejemplo, 100 dígitos), es decir, la pieza se aproxima de forma inusual, esto indica un desgaste en la instalación, por ejemplo, una flexión del tensor. En tal caso, el segundo punto de conmutación se activa y se emite a través de IO-Link. Esto permite al usuario realizar un mantenimiento adecuado a las necesidades. Además de la conexión al controlador de la máquina, existe la posibilidad de evaluar paralelamente datos secundarios para medidas de mantenimiento preventivo.
Ventajas con IO-Link
- Establecer dos puntos de conmutación diferentes para detectar derivas (como p.ej. desgaste o suciedad) en la instalación
- Retardo de activación para distinguir una acumulación de suciedad frente a la aproximación de un objeto.
- Contador integrado para horas de funcionamiento y ciclos de conmutación para una sustitución selectiva de herramientas
- Sencilla configuración desde el portátil sin tener que ir hasta la instalación
- Identificación de la planta y del emplazamiento para una sencilla localización del sensor en zonas de difícil acceso
- La pantalla permite visualizar fácilmente el "estado de salud" desde fuera de la máquina.