You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Baliza de señalización con interfaz para el registro de los estados de máquinas

Baliza de señalización con interfaz para el registro de los estados de máquinas

Indicadores clave para una mayor transparencia

En la industria manufacturera mundial, las máquinas y las instalaciones son el elemento central de la producción. Para los operarios de planta, es crucial medir indicadores estadísticos como la eficiencia general de los equipos (OEE), la disponibilidad de las máquinas y la productividad.

Preguntas como "¿Durante cuánto tiempo ha producido una instalación?" o "¿Cuánto ha durado la última parada no planificada de la máquina?" son omnipresentes. Con máquinas e instalaciones recién instaladas, registrar el estado de la máquina no suele ser un problema. Para recopilar esta información, se pueden utilizar de forma óptima los modernos maestros IO-Link de ifm con interfaces IoT adicionales.

Sin embargo, la recopilación de esta información en máquinas existentes que aún no disponen de tales interfaces es todo un reto. En esos casos también es necesario registrar los estados de la máquina. Pero adaptar funcionalidades adicionales suele ser extremadamente difícil. Por un lado, porque las intervenciones importantes en la máquina podrían hacer perder la declaración CE de conformidad. Por otro, los cambios posteriores suelen ser costosos y, en algunos casos, no son posibles porque los controladores utilizados están anticuados y la adaptación del software es difícilmente viable.

La solución perfecta para las instalaciones de producción existentes

Aquí es donde entra en juego la innovadora baliza de señalización, que ofrece una solución inteligente para el registro posterior de los datos de la máquina. Prácticamente todas las máquinas disponen de una baliza que visualiza su estado a través de diferentes colores. El usuario solo tiene que sustituir la "antigua" baliza de señalización de la máquina por la nueva baliza de ifm. La baliza puede seguir funcionado con hasta 6 señales digitales y señalizar los estados como de costumbre.

La interfaz integrada en la baliza convierte los estados de los segmentos en comunicación IO-Link. La baliza de señalización se conecta en paralelo a un maestro IO-Link para transmitir el estado de la máquina a una herramienta de análisis como moneo|RTM. moneo visualiza el estado de la instalación y calcula los indicadores clave del proceso a través de los paneles de control.

Este reequipamiento permite evaluar y analizar de forma sencilla los indicadores del proceso, incluso en las máquinas más antiguas, obteniendo así la máxima transparencia.